色环电阻识别及精度

来源:网络整理
时间:2019-04-04

分享至:

色环电阻:

色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图:

黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

倒数第二环,表示零的个数。后一位,表示误差。这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。

例如,红,黄,棕,金 表示240欧。

色环电阻分四环和五环,通常用四环。倒数第二环,可以金色(代表&TImes;0.1)和银色的(代表&TImes;0.01),后一环误差可以无色(20%)。五环电阻为精密电阻,前三环为数值,后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。

电阻色环上看电阻的精度:

色环电阻分为四色环和五色环

四色环:前两位是有效数字;第三位是倍率;第四位是误差,就是它的精确度

五色环:前三位是有效数字;第四位是倍率;第五位是误差

它们的误差色环相同时误差是一样的:

色环  误差

棕  +/-1%

红  +/-2%

绿  +/-0.5%

蓝  +/-0.25%

紫  +/-0.1%

灰  +/-0.05%

金  +/-5%

银  +/-10%

无色  +/-20%

常见的:

四色环电阻误差是+/-5%,为普通电阻

五色环电阻误差是+/-1%,为精密电阻。

色环电阻识别:

带有四个色环的其中、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数“代”进去,这样就可很快读出数来。

下面介绍掌握此方法的几个要点:

(1)熟记、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。

记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:

金色:几点几 Ω

黑色:几十几 Ω

棕色:几百几十 Ω

红色:几点几 kΩ

橙色:几十几 kΩ

黄色:几百几十 kΩ

绿色:几点几 MΩ

蓝色:几十几 MΩ

从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\‘、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。

(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。

(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。

下面举例说明:

例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数“4”和“3”代入,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。

例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数“1”代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%

在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。

色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,后一位表示了该电阻的误差。

对于4色环电阻,其阻值计算方法位:

阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数

对于5色环电阻,其阻值计算方法位:

阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数

例1:某4色环电阻色彩标识如下:

该电阻标称阻值=26*107=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 色环电阻识别