• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

电容单位是什么?电容的单位怎么换算?

来源:网络整理
时间:2019-03-01

分享至:

电容是电路中常用的器件之一,电容的单位是什么了?电容的单位怎么换算了?电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。

我们在电路中常见到的电容单位一般都是μF、nF、和pF。其实电容的基本单位是“F”,由于“F”容量单位非常大,所以一般的电路是不会见到“F”这个电容单位的。还有一个不常用的电容单位是“mF”。

(1)以uF为单位:电容容量1uF以上者,直接以数值标示容量,例如10000uF,3300uF。

(2)以pF为单位:位数与第二位数代表电容数值,第叁个数字代表10的次方,亦即数值后面0的个数。例如电容容量标示为104者,代表10后面有四个0,亦即100000pF。

(3)以nF为单位:电容容量标示为100n代表100x10-9=10-7法拉,亦等于0.1x10-6法拉,所以等于0.1uF。

以上关系可以表示为1uF=103nF=106pF

其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法

字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

数字表示法:一般用叁位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第叁位数字是倍率。

如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF

电容的单位怎么换算

这些电容单位相互间的具体换算如下:

1F=1000mF=1000000μF; 1μF=1000nF=1000000pF。

1法拉=1000毫法=1000000微法;1微法=1000纳法=1000000皮法。

一些电容的容量大电解电容,其容量值在电容上直接标明,如6800μF/25V, 22μF/16V、1m5/50V(表示1500μF/50V)等。容量小的电容容量值用字母或数字再电容上标出来,如1p2(1.2pF)、2n2(2200pF)或102表示10 X100pF=1000pF, 224表示22 X 10000pF=220000pF=0.22μF。

用数字表示的电容容量单位换算如下:

105=1μF=1000nF=1000000pF

104=0.1μF

103=0.01μF=10000pF

102=0.001μF=1000pF

国产电容容量误差常用字母F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别为±1%、±2%、±5%、±10%、±20%。进口电容容量误差用字母J、K、M来表示,分别对应为±5%、±10%、±20%。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻