来源:网络整理
时间:2019-02-27
因为美观、维护、成本和卫生等原因,触摸屏技术开始向消费市场以外的医疗、工业和汽车市场渗透。随着触摸屏的问世,出现了多项触控技术,如电容、电阻、电感、表面声波和红外线触控技术。每种设计技术都有各自的优缺点。电容式触摸屏基于印刷电路板上的电极设计,因触控键、滑块和滚轮功能而深受用户喜爱,轻松的触控功能为用户体验增色很多。表面声波触控技术基于声波,存在于需要透明的显示屏设计中,例如娱乐园和人流很大的室内环境。红外线触控技术基于光线间断方法,主要用于低分辨的超大屏幕。电感式触摸屏技术主要用于塑料、铝制或不锈钢的面板,或者会暴露于液体的面板。其中,电阻式触摸屏技术的成本竞争力,而且很容易集成到嵌入式设计内。这项技术主要用于设计面板尺寸不超过19英寸的触摸屏。对手指触摸检测和手写笔检测的支持扩大了电阻触控技术在消费电子中的应用范围。
本文将主要探讨电阻触摸屏技术的特点、设计过程中应注意的问题以及潜在的应用领域。了解电子触控传感器的设计和控制器选型要求
因为电阻触摸屏现在很容易买到,而且价格随时间逐渐下降,所以此项技术的应用范围越来越广。为了选择的触摸屏技术,应用设计人员必须深入考虑应用需求。电阻式触摸屏技术只需一个简易的印刷电路板设计,不像电容式和电感式触摸屏技术,需要在印刷电路板上设计电极或线圈蚀刻。因为触摸屏直接覆盖在显示屏上,所以可以节省机械开关或电容式触控键电极所需的印刷电路板空间。建议不要把电阻式触摸屏用于恶劣的环境中,例如经常爆炸或灰尘过多的矿区或工地。电阻式触摸屏上很少的破损都会影响触控精确度和线性。
电阻式触摸屏工作原理
1. 电阻式触摸屏是表面覆盖触摸响应薄膜的透明玻璃板。
2. 电阻式触摸屏面板有两个电阻层(氧化铟锡)组成,中间是一层很薄的分隔层。
3. 电阻触摸屏的两个薄膜层组成一个电阻网络,充当触摸位置检测功能的分压电路。
4. 触摸屏会在电阻网络组成的分压器上引起电压变化,这个电压用于确定触摸屏幕的触点位置。
5. 触摸屏控制器(TSC)把捕捉的模拟电压信号转换成数字触摸坐标信号。内置模数转换通道,充当测量模拟电压的电压计。
6. 在触摸屏幕后,起到电压计作用的触摸控制器首先在X+点施加电压梯度VDD,在X-点施加接地电压GND。然后,检测Y轴电阻上的模拟电压,并把模拟电压转换成数值,用模数转换器计算X坐标(图1)。在这种情况下,Y-轴变成感应线。同样地,在Y+和Y-点分施加电压梯度,可以测量Y坐标。
7. 某些触摸控制器还支持触摸压力测量,即Z轴测量。测量Z轴坐标时,电压梯度施加在Y+轴和X-轴上。
图 1:电阻式触摸屏:X 坐标测量
电阻触感主要有两种形式:软件触感解决方案和专用触摸屏控制器芯片。
在软件触感解决方案中,微控制器须担负所有的触控检测和坐标计算任务。基于微控制器的软件算法采用内部的微控制器进行触摸位置电压测量,执行触摸检测功能和坐标处理功能。
在专用触摸屏控制器内,控制器向系统主机(微控制器)发起一个检测触摸事件的中断请求,并输出代表触摸坐标的数字数据。然后主处理器(MCU)读取数字数据,执行客户期待的操作命令。
基于MCU计算参数的设计方法要求主处理器的速度非常快,只有这样才能管理频繁的触摸操作。对于快速触摸检测应用,这不是一个非常可靠的设计。因为没有数据平均和触摸检测延时功能,这类设计的检测精度比较低。具有数据采样、测量值平均、触摸检测延时配置和数字触摸坐标计算功能的专用触摸屏控制器芯片才是真正的触摸屏控制器。这些芯片易于集成到产品设计中,具有更高的性能。
电阻触摸屏分类
按照触摸屏上的感应线数量,电阻式触摸屏可再分为三大类:4线、5线和8线。4线触摸屏的条形电极安装在两个不同的电阻层(X+、X-在同一层,Y+、Y-另一个电阻层上)。5线触摸屏只在底层上有圆形电极(X+、X-、Y+和Y-)。顶层用于在触摸过程中测量电压,电压梯度只施加在底层上。
8线触摸屏的工作原理与4线触摸屏相似。只是给每一条线增加一个参考电压线,所以后的总线数达到8条。新增的4条线分别用于给原来的4条线提供参考电压。8线触摸屏采用比例测量模数转换器的测量原理。
因为成本低廉,触摸感应算法简单,4线触摸屏被广泛用于低端消费电子产品。5线和8线触摸屏主要用于昂贵的高端医疗设备和重要的工业控制器。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)