来源:网络整理
时间:2019-02-22
集成电路引脚是建立集成电路内部电路与外围电路的连接点,只有按要求在引脚上连接上外接的元器件或电路,集成电路才能工作。集成电路内部往往包含一个或多个单元电路,这些单元电路都是通过引脚与外界电路进行连通的。集成电路引脚有三个方面的作用:一是这些引脚上外接的元器件是集成电路内部电路的组成部分,只有在外接元器件的配合下,集成电路才能构成一个完成的电路;二是通过这些引脚,为集成电路提供工作电源;三是通过这些引脚为集成电路提供输入信号,并引出集成电路处理后的输出信号。在电路图中,集成电路一般仅以一个矩形或三角形图框表示,并不展示内部细节,在这种情况下,我们可以通过识别集成电路的引脚,来初步看懂电路图。
识别集成电路典型引脚
集成电路功能不同,决定了它们的引脚也不同。但是电源引脚、接地引脚、信号输入和输出引脚则是大多数集成电路所必须的。
1.电源引脚:其作用是为集成电路引入直流工作电源,分为单电源供电和双电源供电两种类型。
首先,可以通过字符识别。单电源供电采用单一的正直流电压作为工作电压,集成电路具有一个电源引脚,电路图中往往在引脚旁标注“VCC”字符。双电源供电一般采用对称的正、负直流电压作为工作电压,集成电路有两个电源引脚,电路图中往往分别在正、负引脚旁分别标注“+VCC”“-VSS”字符。
其次,可以通过特征识别。集成电路电源引脚明显特征:一是集成电路电源引脚一般直接与相应的电源电路的输出端相连接。二是集成电路电源引脚一般与地之间皆有大容量的电源滤波电容,有的电路还在大容量滤波电容旁并接一个小容量的高频滤波电容,如上图所示。
另外,集成电路可能具有更多的电源引脚。主要是以下两种情况:一是集成电路内部的前、后级单元电路有各自独立的电源引脚,以分别供电或接入电源退藕电路,如上图所示。二是有些集成电路内部包含电子滤波稳压电路,可以输出稳定的直流电压为集成电路外其他单元电路供电,因此该集成电路另外具有一个电源输出引脚,如下图所示。
注意:电源稳压集成电路没有专门的电源引脚,因为它是串接在电源电路中工作的,直流电压从稳压集成电路的输入端输入,经内部电路稳压后从输出端输出,如下图所示。
2.接地引脚:作用是将集成电路内部的地线与外接电路的地线接通。集成电路一般具有一个接地引脚,电路图中在引脚旁标注“GND”字符。接地引脚外接电路的明显特征是:直接与电路图中的地线相连接,或者直接会有接地符号。
当然有些集成电路可能有多个接地引脚,如上图,集成电路内部的前、后级单元分别有自己独立的接地引脚。有些集成电路用内部单元电路中闲置不用的信号引脚接地,以保证整个集成电路工作的稳定性。(diangon.com版权所有)当然这样的接地不是真正的接地引脚,但在分析电路时可以不作严格区分。
3.信号输入引脚:作用是将输入信号引入集成电路。具有一个信号输入引脚的集成电路一般在引脚旁标注“IN”字符。如果具有同相和反相两个输入引脚,则在引脚旁分别标注有“+”“-”字符,如下图:
集成电路输入引脚的外电路特征是,通过一个耦合元件与前级电路的输出端相连接。这个耦合元件可以是耦合电容C,或者是耦合电阻R,或者是RC耦合电路,或者是耦合变压器T等。
有些集成电路具有多输入信号引脚。如下图:
振荡器、函数发生器等信号源类集成电路一般没有信号输入引脚。
4.信号输出引脚:作用是将集成电路的输出信号引出,电路图中一般在输出引脚旁标注“OUT”字符。其输出引脚的外电路特征是:通过电容、电阻、变压器等耦合元件与后续电路的输入端连接或者直接驱动扬声器、发光二极管、指示表头等负载,如下图所示:
跟集成电路输入信号引脚类似,有些集成电路具有较多的信号输出引脚,如下图所示:
除上述4种引脚外,集成电路引脚还有外接电阻、电容、电感、晶体等元器件的引脚,还有接自举、消振、负反馈、退藕等保证工作的引脚,还有接有静噪、控制等附件功能引脚。
注释:
自举电路:也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高。有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
退藕:即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响。退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
寄生耦合:是指在设计的耦合之外由于布线或器件特性而额外产生的耦合现像。比如连接电容的PCB线路过近,会额外的增加电容耦合的电容量,尤其是高频电路中小容量电容,并排的布线就可以改变电容量。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)