来源:网络整理
时间:2019-02-21
在机械设备和电子仪器中,都会用到电阻。现在电阻的种类非常多,可以满足各种不同的需求。接下来云汉芯城就给大家介绍什么是无感电阻,如何自己制作无感绕线电阻?
无感绕线电阻
无感电阻顾名思义,无感即是无感值的意思,当然这里的无,是指电阻上的感抗值非常小了,可以忽略不计,一般不能说是彻底没有。一些精密的仪器仪表设备,电子工业设备常常需要用到此类无感电阻,因为普通具有高感抗的电阻在使用中容易产生震荡,损坏回路中的其他器件。
无感电阻常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用,此类电阻常称为制动电阻,负载电阻。另外对高精密电阻来说,产品中带有高阻抗是不允许的,这需要选择高品质的材料,高要求的工艺。常见的无感电阻有:金属膜电阻,绕线电阻,TO-220大功率负载电阻。
如何制作无感绕线电阻
绕线电阻是将电阻丝按一定方向缠绕在绝缘棒或绝缘柱上,但是这种单螺旋绕线电阻接在电路中会产生电感效应,影响准确度。为了消除这种影响,于是采用双螺旋反向缠绕的方法,让两个线圈产生的电感量相互抵消,整个绕线电阻对外电路呈现无感或者微感,这便是无感绕线电阻。
先根据阻值估算好长度,对于小阻值的电阻或者长度小于1m的可以直接对折后,在骨架上绕制。对于长度大于1m的阻值,要用过渡骨架,比如周长20cm的圆桶,然后按圈数取好总长度。再绕制在正式骨架上。这个是个技术活,需要反复熟练。云汉芯城提醒大家,绕的时候用力要均匀,否则细线容易断,粗线容易散。实际上大于2k的阻值已经较难用双线并绕了。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)