来源:网络整理
时间:2019-01-17
一个不懂电子的人都可能告诉我说用万用表的二极管档,红表笔为正黑表笔为负,分别接二极管的两个极,当二极管点亮是红表笔所在的引脚为正极,黑表笔所在的极为负极。
是啊!很正确的会答。可是你可知道我遇到了这一次用了一个数字万用表却没有把我的二极管点亮。型号我也给出来好了:VC97,当然不排除我不会用这么高级的数字表的可能。我特意查了这个万用表的参数是支持二极管测试的,可是当我用二极管档去测二极管时,却得到了很奇怪的结果:
1. 直插式3mm红色发光二极管–正接反接都是无穷大
2.贴片式0603蓝色发光二极管–正接0.888V,反接0.851V(当然是已经知道极性了),并且发光二极管不亮。可以确定的是发光二极管发光需要的电流小于1mA。
3.测试一个红外发光管TSAL6200–正接0.9V,反接无穷大,貌似正常
4.红外接收管BPV10NF–正接0.48,反接0.86,貌似有问题但是讲不出。
好郁闷,很不理解。
然后我决定找别的方法来区分二极管的极性
1. 直插式发光二极管:
全新的正极要比负极长
可是如果把两个脚剪成一样长度该怎么办呢?
要知道二极管都会在阴极有一个标志下面给出几种二极管的图片:
可以看到这些二极管的阴极都会有一个色环,是用来表示阴极的。
放光二极管与这些不同,其中直插式的发光二极管如下图:
先看图中箭头指向部分,两边明显厚度不同,这是因为箭头所在部分,从发光二极管正面看,图中右侧把圆切去了一个弧。
也可以从图中看出发光管内部有两块独立的金属区,一个面积很大,一个面积较小,这与发光二极管的结构有关。
其中晶片是发光二极管的主要组成部分,制作在阴极,用银胶固定,然后用金线和阳极的支架连接。
2. 贴片是发光二极管:
led的封装是透明的,透过外壳可以看到里面的接触电极的形状是不一样的
看到背面有标志的那个,箭头指向为正极到负极的指向
当然不同公司的标志不同?
左边为正极。
一般面积的部分是阴极,因为上面有晶片的缘故,会把所在的阴极做的大一些。而与阳极的连接,通常可以明显看到有一根线连着,这正是金线,金线直接连接到阳极的焊盘。
这里需要注意的是,发光二极管的参数:网上给出的大多是1.5V~2.0V的导通电压,10mA的导通电流,可是在实际项目中用到的不同颜色的发光二极管的导通电压、电流都不同大,人眼对不同光的敏感度也不同,具体要看手册所给参数,没有参数的情况就需要做实验进行测试了,用一个可调的电阻调节阻值到一个满意的亮度,因为目前发光二极管的额定电流可以低到5mA,甚至更低。
《电子知识:发光二极管极性的判断》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)