来源:中关村在线
时间:2014-09-24
Mstar是来自我国台湾省的一家芯片厂商,中文名为台湾晨星,生产的很多芯片都被各品牌智能电视(参数 图片 文章)所广泛使用。比如大家熟悉的乐视超级电视、TCL电视以及非常火爆的小米电视2等等,其四核芯片对于4K超高清视频有着很好的支持。近期,根据外媒报道,该公司公开宣布,旗下的4K智能电视芯片已经通过了DivX HEVC的相关认证。
Mstar四核智能芯片,被很多智能电视所采用
据了解,通过认证的为晨星的4K电视芯片,提供了4K超高清解码功能,特别是支持HECV解码功能,也就是大家比较熟悉的H.265硬解码。通过了DivX HEVC的芯片产品,可以确保用户在回放4K超高清视频的时候,有着清晰流畅的画面,不会出现卡顿的情况。该公司的产品经理也表示,未来4K超高清芯片对于电视来说是非常需要的,和传统的1080P芯片相比,智能电视需要搭载性能更高的4K解码芯片。
其实笔者认为,通过了相关认证固然是件好事,但是并不意味着没有通过DivX HEVC认证的产品就不能购买。对于用户来说,他们看中的还是在播放4K视频时候画面是否流畅,支持的视频格式是否齐全。因此,用户在购机之前,好到卖场中体验一下现场播放4K超高清视频的效果,再做购机打算。