来源:集微网
时间:2014-09-23
此前就智能眼睛来说Google以及联想等科技巨头都先后发布产品,但是技术上的硬件缺陷,运行发热、运行时间短、整体体积大、不方便携带等一系列的问题一直备受人们的质疑,因此并没有达到终理想的销售定额,但是众多的巨头和科技新贵仍然可以对智能穿戴设备投入大量人才和精力。
9月15日下午3点,深圳市宏天数码科技有限公司旗下的爱维视品牌在深圳华侨城洲际大酒店举办了智能眼镜CLOUD-I产品见面会,主办方为在场的企业及媒体做了精彩展示。 智能眼镜CLOUD-I是宏天科技历经两年的时间研发成功的,CLOUD-I搭载安卓4.3系统和人性化的语言交互操作,低功耗、高性能、体积小为产品特点,内置GPS 蓝牙WiFi,可折叠成为普通眼镜更加接近穿戴的概念。
在现场各位嘉宾体验了智能眼镜CLOUD-I过后,不少嘉宾提出了问题,总结一下主要有三个:
, 眼镜戴起来非常轻,会不会很容易坏?
第二, 为什么都是一样的眼镜没有大小之分,但是每个人戴着都合适呢?
第三, 智能同时都面临一个问题,就是待机时间短功耗高,cluod-i如何解决
针对嘉宾的疑惑,主办方宏天科技工程师一一给出了让嘉宾满意的回答,究竟是问题是什么答案呢?想必读者们也想知道吧,下面我们就来揭晓。
首先对于眼睛轻,容易坏的质疑cluod-i的设计团队这样说的:“CLOULD-I采用高分子航空材料镁铝合金,不但降低了它的重量,而且增加了产品结构稳定性,外观更加时尚新潮”。
为什么每个人戴着都合适呢?从cluod-i的设计团队口中得知:“CLOULD-I的设计充分考虑到了不同的客户CLOULD-I的鼻梁设计采用了记忆合金的材料钛合金,无论你的鼻子高或低宽或尖,CLOULD-I都能符合你的要求同时不会改变它的外观;此外每个人的瞳孔,佩戴的高度,额头的宽度,都有差异化,所以CLOULD-I的显示系统采用了可调节的紧密转轴设计“。
对于工作续航时间的问题cluod-i的设计团队做了专业的解答“cluod-i采用了君正穿戴智能芯片,该芯片采用是MIPS架构,为了达到同等低功耗我们不但在芯片的底层做了很多省电设计,而且在主板也做了很多将功耗的设计,内外结合终达到了待机时间仅为2毫安,工作状态在70毫安之内的CLOUD-I。目前CLOUD-I待机可待175小时,运行时间可达5个小时以上。”
嘉宾们听完宏天工程师对产品的介绍后,多名在场记者表示要预定cloud-i。据主办方介绍,为满足消费者对智能眼镜CLOUD-I的期待,宏天科技将于9月25日正式发布并预售CLOUD-I,10月中下旬正式出货,预计售价在370美金左右。