• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

受广电影响 OTT盒子即将向迷你PC转型?

来源:太平洋电脑网
时间:2014-09-23

分享至:

    随着广电的政策越来越紧, 越来越多的盒子厂商都在寻求新的突破口,力求在终极政策(292号文件)出来前顺利转型。虽然目前还不知道292号文件对智能盒子行业是否有较大的影响,但是近的种种迹象表明,292号文件绝不是省油的灯,首先是前段时间的整顿,再而是广电召开了商讨下一步对电视盒子的监管措施的会议,内容是在底层芯片控制用户自行安装APP。这样的高压手段令不少盒子厂商都受到一定程度的打击。

何为迷你PC?其有何优势?

    至于这个突破口会是什么?网上很多人认为很有机会是迷你PC。迷你PC顾名思义就是迷你型的台式电脑,体积和功耗都要比一般的家庭电脑小很多,采用的是低功耗型的桌面CPU(目前比较常见的是赛扬),一般标配2-4G内存以及500G硬盘(有些产品还不标配,要用户自行购买)。

    体积和我们平常用的高清盒子差不多,但安装的是windows系统。从产品定义来说,迷你PC不是OTT产品,因此无需和牌照方合作,资源也无任何规管,用户可以直接观看各种直播和点播类的视频,资源的丰富程度是普通的OTT盒子无法比拟的。但是否就意味着智能盒子就会转型迷你PC?我们继续往下看。

若用作客厅电视,迷你PC有何缺点?

    这样子看上去貌似很爽,但迷你PC始终是PC,拥有一个严重的致命伤:交互体验。作为一台PC,操作设备始终离不开键盘和鼠标,作为一款客厅产品,在客厅中放上鼠标和键盘,虽说没有什么不妥但操作起上来远不如OTT盒子方便,起码OTT盒子一个遥控器就可以搞掂所有操作,而键盘和鼠标还得找张桌子放着才能舒服的操作,否则操作起来还是很蛋痛的。

直接在这个界面操作实在蛋痛

    除了鼠标和键盘外,可以操作电脑的还有安装在手机上的APP,这种方式相对鼠标和键盘来说要方便很多,可以同时充当键盘和鼠标的角色,而且不需要桌子,操作效率得到大大的提升。但用了还是会发现不少小问题:1、遥控间隔一段时间后,手机会锁屏,要重新开屏和解锁。2、触摸移动操作并不舒心,电脑屏幕上A点到B点的距离看似很短,但是手机上要往返滑动多次才能完成。3、复制、黏贴、移动等稍微复杂点的移动的操作体验很渣,要多进入多层菜单才能完成操作,体验远不如鼠标键盘。

无线键鼠也不能带来很好的客厅遥控体验

    电视/电影资源虽然是随便看,但由于资源过渡分散,而且PC系统上缺乏类似OTT盒子上的视频聚合类软件,因此mini PC会取代OTT盒子还是言之过早。厂商起码得开发一套全新的EXE程序改变PC的交互体验以及开发视频聚合类软件,按照目前迷你PC的表现,顶多能做一台专门播放本地视频的高清播放机。

高清盒子价格优势更明显

    从价格上来说,迷你PC的优势也没有OTT盒子明显,京东上便宜的迷你PC价格是999元,不含硬盘。而目前OTT盒子的价格大部分集中在199-399元区间,比较高端的才卖699元,因此传统的OTT盒子更具优势。

    本地视频的解码来说,迷你PC的优势也不容小觑,目前部分OTT盒子对于一些高级点的音效(如DTS)的支持并不理想,所以在播放本地视频的时候有可能出现视频画面正常但是没有声音。这时PC上强大的解码优势就出来了,在影视解码方面,OTT盒子和PC还是有较大的差别。

    OTT盒子转型迷你PC,笔者认为现阶段来说并不合适。首先成本过高,一台迷你PC的成本是一款普通的OTT盒子成本的几倍,对厂商的运营来说压力不少。再者,在同样运营成本的情况下,同样的成本能生产多几倍的OTT盒子,发货量也能有充足的保证。

关于广电

    在文章即将发出的时候,笔者就看到了广电的一侧重大新闻《广电总局要求本周内所有视频网站电视APP下架!》,内容就是广电要求所有视频网站的电视版APP全部下架,下周检查,否则将取消其互联网视听牌照,并停止服务器。

    对于广电的做法,微博网友呈现一片倒的情况,全民都在质问为何要忽略民意,强行对这个行业一刀切。笔者相当认同一位网友的说法:“需要你广电做的是监管,你可以加大内容审核,发现违规内容再处理,这样一锅端叫什么事?”

    按照广电的文件,智能机顶盒目前只可以使用牌照方提供的影视资源,局限性较大,很多想看的电视节目都看不到。如广东地区比较多人观看的粤语电视节目和连续剧,优酷APP下架后这类资源都找不到了。

编辑总评

    即使广电再狠,笔者并不认为OTT盒子会迅速向迷你PC转型,除非Intel或者AMD迅速推出低价更低性能更强的平台。迷你PC确实有很强的优势,以及存在取代智能盒子的可能性,但几倍于智能盒子的价格,买来看电视看电影,相信现阶段的智能盒子消费群体并不会接受,否则现在盒子的价格就不会大部分集中于299元的区间。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻