来源:eefocus
时间:2014-09-23
进入“咕咚”,绿色界面会让使用者感觉很清新。手机选择“GPS运动”,会自动出现地图和定位,之后便可“义无反顾”地按下大大的“开始”按钮。
咕咚APP排名和GPS运动模式
从地图记录可以看到,运动过程中速度变化越频繁,色彩也越生动。咕咚APP的GPS定位相当准确,还能统计出现的“意外”:比如,如果跑步者在中途中断跑步去买了瓶饮料,这个过程也会被“咕咚”记录下来。
GPS记录路线和强度统计
给跑步爱好者的一些小贴士:
GPS轨迹的“彩虹路线”可以通过改变运动速度得到,但要注意控制运动强度。跑步爱好者们在“画图”过程中务必要量力而行。
跑完以后通过强度统计能看到运动速度的变化,另外这里还会出现海拔变化,便于监测爬坡效果。
日常恢复性锻炼不建议变速跑,应该在跑的过程中缓慢提速,每次提速之后,尽量维持一段时间以恢复耐力。
咕咚APP在锻炼过程中支持随时听歌和随手拍街景。同时,“咕咚”还提供了搜索功能,这种运动过程中进行社交的方式非常实用。通过搜索,用户可以方便地查找附近正在锻炼的爱好者,以及自发组织的群体,大方地发出邀请。
邀者和附近群组功能
群组功能方便了亲朋好友之间的沟通,同在使用咕咚的用户可以直接交流,不用切换到其他社交软件,很方便,彼此的联系更为简单。
咕咚,让运动变得更好玩更有意思!