• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛普拉斯针对配备多个传感器的嵌入式物联网应用推出新款可编程模拟SoC

来源:EEFOCUS
时间:2016-06-15

分享至:

赛普拉斯半导体公司推出一款全新PSoC®可编程片上系统,用于简化那些需要多个传感器的新一代工业、家电和消费系统的设计。很多物联网应用需要多个传感器,并能利用专用协处理器降低主处理器的传感器处理负荷,降低系统总功耗。推出的PSoC模拟协处理器集成了多个可编程模拟模块,其中包括一个新的通用模拟模块(UAB),能用基于GUI的软件组件进行配置。这一组合简化了传感器接口定制模拟前端的设计,可让工程师快速更新传感器功能,而且无需更改硬件或主处理器软件,同时也降低了BOM成本。

以家庭自动化应用程序为例,工程师们可以十分简便地配置PSoC模拟协处理器,以便连续监测温度、湿度、环境光、运动和声音等传感器,让主处理器能够停留在低功耗待机模式中。通过重新配置可编程模拟模块,工程师们能够轻松实现未来的设计变更,以支持新的传感器类型。赛普拉斯将于6月21 -23日在美国圣何塞McEnery会展中心举办的传感器博览会(Sensors Expo)上(416号展位)展示其PSoC模拟协处理器 以及其PSoC、FM Flexible MCU、蓝牙®低功耗和能量采集电源管理IC(PMIC)解决方案。

定制传感器接口的设计基于赛普拉斯免费PSoC Creator™集成开发环境(IDE),可简化系统设计,让工程师能够使用PSoC组件(IDE中以图标表示的免费嵌入式IC)同时开发硬件和固件。工程师只需将组件拖放到PSoC Creator设计图上,然后使用图形组件配置工具进行定制,即可十分简便地配置PSoC模拟协处理器中的可编程模拟模块。这些组件提供设计全面的嵌入式初始化、校准和温度修正算法。

赛普拉斯MCU营销副总裁John Weil表示:“PSoC模拟协处理器可让嵌入式系统工程师设计传感器接口,同时又不需要他们掌握设计模拟系统的专业知识。此外,它还能加快原型制作和软件设计迭代速度,无需更改硬件,只需修改PSoC Creator中的组件。过去十五年,赛普拉斯一直在引领和完善可编程模拟技术,而我们推出的PSoC模拟协处理器在一个紧凑的芯片级封装中提供了每平方毫米可编程性的模拟IP。”

PSoC模拟协处理器采用3.7-mm X 2.0-mm芯片级封装。它基于一个32位ARM® Cortex®-M0+信号处理引擎,是一个低成本、完全可编程的模拟前端,集成了运放、可编程增益放大器、模拟多路复用器、模数转换器、模拟滤波器和数模转换器。

供货情况

PSoC模拟协处理器现可提供样品,预计将于2016年第四季度投产。赛普拉斯及其授权分销商将提供采用45针CSP、28针SSOP、48针QFN和48针TQFP封装的模拟协处理器。

标签 赛普拉斯半导体公司 PSoC模拟协处理器 物联网

更多新闻