来源:云汉芯城
时间:2016-05-05
贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始分销为物联网 (IoT) 架构和应用而设计的 Intel?新型Quark?微控制器。Intel Quark微控制器 D2000是一款低功耗、电池供电的32位微控制器,具有比其它入门级微控制器更加稳固的指令集,在技术上将智能运算延伸至一系列全新低功耗数据驱动的应用和设备上。Mouser同时备货的Intel Quark 微控制器 开发人员套件D2000可协助物联网开发人员掌握复杂的物联网系统,加快新产品和服务的上市时间。
Intel Quark微控制器D2000 针对需要长电池寿命的应用,例如可穿戴设备的传感器 和 RFID 标签等进行了优化。该 32MHz超低功耗32位微控制器内含32kB闪存、8kB SRAM,以及多达25个GPIO。19个模拟比较器和19路ADC通道可轻松连接传感器及射频 (RF) 前端,同时串行外设接口可无缝连接至常见的传感器、无线模块、存储器、数字信号处理器(DSP)和应用处理器。D2000具有两路PWM通道,扩展工作温度范围为 -40至+85摄氏度,工作电压为2.0 至 3.3 VDC,基于Intel x86指令集的架构兼具相容性和扩展性。
Print_Intel Quark_D2000
Intel Quark微控制器 D2000 将智能引入边缘,方便真实应用。该设备可与其它基于Intel的系统互操作,从而简化了将边缘产品集成到端到端物联网架构中的操作。设备级具有更强的处理能力,可免除成本高昂且可能不必要的网关。Intel Quark微控制器 D2000是智能标签和识别器、传感器和设备控制器、显示控制器,以及马达控制器的理想选择。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球22个客户支持中心为客户的设计项目提供全球广泛的半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
欲进一步了解Intel Quark微控制器D2000,请访问 //www.mouser.com/new/Intel/intel-quark-d2000-mcu/
有关Intel Quark微控制器开发人员套件D2000,请访问 //www.mouser.com/new/Intel/intel-d2000-dev-platform/