• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RS Components公司与英特尔公司签署全球协议

来源:中电网
时间:2016-05-03

分享至:

RS Components公司与英特尔公司签署全球协议,经销面向各种应用和物联网项目的计算与嵌入式开发产品。

可从经销商处购买的产品包括全面的英特尔开发平台和英特尔计算棒(Intel Compute Stick)以及基于Intel Atom处理器的SBC和一系列密度为64GB~1.6TB的英特尔固态硬盘。

Intel Edison平台包含小型Intel Edison计算模块、用于快速原型开发的Intel Edison分线板和面向Arduino的Intel Edison板。Intel Edison模块是一款微型计算模块,采用22nm SoC,包含双核、双线程500MHz Intel Atom CPU和100MHz 32位Intel Quark微控制器。该平台还集成了Wi-Fi和低能耗Bluetooth Smart连接以及面向物联网应用开发的设备-设备和设备-云连接框架。

英特尔计算棒可将任何HDMI显示器或电视变成预先加载有Windows 10操作系统、运行良好的计算机。该器件提供与全尺寸计算机相同的操作系统、高质量图形和无线连接功能,具有充足的速度和存储空间,但尺寸仅113 x 387 x 12mm。

标签 Intel Atom处理器 Intel Edison平台

更多新闻