来源:云汉芯城
时间:2016-04-15
2016年4月14日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics)日前与Imagination Technologies签订了全球分销协议。一场成功的Kickstarter 活动为两家公司的合作拉开了序幕,Creator系列开发板成为了Mouser分销的首款Imagination产品。
Mouser备货的Imagination产品线包括用于物联网 (IoT) 设计的强大开发工具,有新型Creator Ci40 IoT 集线器、 Ci40套件(现可接受预订)和Creator Ci20微处理器。
Creator Ci40集线器搭载了带浮点运算单元 (FPU) 的双核550 MHz MIPS处理器、802.11ac和802.15.4 Wi-Fi、Bluetooth 4.1和快速以太网连接,以及其他多个连接选项,如USB、SPI、I2C以及通用输入输出 (GPIO)。为了增强安全性,该开发板还提供了512 MB的NAND闪存和TPM芯片。
Creator Ci40 IoT套件提供了快速构建无线物联网系统所需的所有硬件、软件和云基础架构。套件包含一个Creator Ci40集线器、两个带专用6LoWPAN芯片和mikroBUS插座(用于增添传感器)的MikroElektronika Clicker,以及三个用于测量温度、检测运动和控制继电器的MikroElektronika Click板。Creator Ci40 IoT套件既适合构建各种互连项目的独立创客,也是中小型企业及创业者快速进行IoT平台原型构建并迅速投入量产的理想之选。Creator Ci40集线器和Ci40套件结合了OpenWrt和 Debian等多种IoT操作系统和标准,可简化IoT项目的开发。
Creator Ci20板为完全互连的高性能微处理平台,适合想在基于MIPS的MCU上运行Linux或Andriod系统的开发人员。该板配备带512KB L2高速缓存的1.2 GHz双核处理器;用于扩展存储空间的8 GB NAND闪存和SD卡槽;Imagination Technology 公司的PowerVR图形处理器,具有多种主流编解码器的专业视频硬件,可支持1080p的视频;以及快速以太网、2.4GHz 802.11 b/g/n/Wi-Fi和蓝牙4.0连接功能。
工程师和创客们可利用Imagination的Creator系列产品设计出用于健康监测、安全、农业、家居自动化以及其他互连传感器的应用。Creator Ci20 微计算器现可至Mouser订购,而Ci40集线器和Ci40套件则接受预订。