来源:EEFOCUS
时间:2016-03-18
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙智能(Bluetooth Smart)技术供应商Dialog 半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,推出用于物联网应用的全球低功耗和小尺寸12自由度(DoF)无线智能传感器开发平台套件,将Dialog的DA14583SmartBond蓝牙智能SoC与Bosch Sensortec的陀螺仪、加速计、磁强计和环境传感器整合于16mm x 15mm的微型印刷电路板上。该电路板做成外面包有塑料壳的dongle形式,典型电流消耗在传输传感器数据时仅为1.3mA,在广播模式下低于110µA,在省电模式下低于11µA。
<
该新开发平台可加快用于可穿戴设备、虚拟现实、3D室内地图及导航、遥控装置和许多其他基于物联网传感器的应用的环境及运动传感器模块的开发上市速度。它能传输原始传感器数据和以四元数形式输出设备的绝对实际方位。
配套的软件开发工具包(SKD)包括Dialog的用于数据采集、自动校准和传感器数据融合的智能传感器库SmartFusion,并运行于DA14583 Cortex M0处理器之上。SmartFusion不依靠外部运行时库,并为适应资源有限的系统而进行了优化。它包括用于静态和自动校准以及为数据动态选择传感器输入的各种选项。
SmartFusion提供了支持各种类型的传感器和采样率配置的灵活性。另外,该开发工具包还包括用于平板电脑或智能手机数据可视化的iOS和安卓应用。
具有12个自由度(DoF)的传感器可将位置和运动感测信息与磁场和周围环境数据结合起来,提供对人类活动的跟踪效果。Dialog的传感器开发工具包还能用于9轴系统应用的开发。
DA14583包含一个与超低功耗蓝牙智能无线电收发器相集成的ARM Cortex-M0基带处理器。该处理器可用作独立应用处理器,或托管系统(hosted system)中的数据泵,并具有灵活的内存架构(包括1 Mbit闪存),用于存储蓝牙配置文件(profile)和定制应用代码。
开发工具包中的博世传感器有BMI160 6轴惯性测量单元、BMM150 3轴地磁场传感器、以及用于测量压力、温度和湿度的BME280集成环境单元。
Dialog半导体公司高级副总裁兼连接、汽车和工业事业部总经理Sean McGrath表示:“对电池供电的物联网设备需求的爆发式增长,使得超低功耗成为每个设计工程师考虑的重中之重。接下来的重要考虑事项是小尺寸,特别是对可穿戴设备来说。Dialog的高度集成无线智能传感器开发平台,经证明是解决这些设计挑战的业内解决方案,并且证实了我们公司在智能传感器技术领域的市场地位。再加上我们独有的传感器融合软件,该模块使得设计差异化产品变得空前容易,有助于客户在竞争激烈的消费电子市场上获得竞争优势。”
该开发平台在蓝牙世界大会(Bluetooth World,2016年3月15-16日,美国加州圣塔克拉拉市Levi’s体育场)上进行了演示。