来源:eefocus
时间:2014-09-19
移动通信技术从1G发展到4G,给人们的通讯体验带来了翻天覆地的变化,从初的模拟通信到4G时代的高速通信,移动通信数据通信越来越快,频段选择越来越高,频谱资源之争变得越来越激烈,5G大战即将开幕,研发初期的信号源产生及测试给工程师带来极大的挑战,为了满足技术发展的需求,是德科技推出采样率高达65GSa/s、带宽高达20GHz的任意波形发生器M8195A,让工程师可以轻松产生高速数字或者多电平信号场景,测试用于电、光接口超过32G波特率的复杂调试信号。
是德科技数字与光学测试事业部营销经理 Joachim Peerling
M8195A与M8190A谁更优?
说到一款新产品用户首先关心的就是技术参数,而且是技术参数的改进,我们都知道去年是德科技(原安捷伦科技)发布了一款型号为M8190A的任意波形发生器,那么它们两者到底有哪些不同?谁更优秀,让我们一起来看一下参数对比:
参数 | M8195A | M8190A |
采样率 | 分辨率8bit时,采样率54 GSa/s到 65GSa/s | 分辨率 14 bit 时,采样率为8 GSa/s; 分辨率12 bit 时,采样率为12GSa/s |
带宽 | 模拟带宽20GHz | 模拟带宽5GHz |
无杂散动态范围(SFDR) | 80 dBc | 可达80 dBc |
谐波失真(HD) | 可达-45 dBc | 可达-72 dBc |
对比发现,M8195A和M8190A各具优势,如果用户想获得高质量的信号,可以选择M8190A,因为它的分辨率更高;如果用户想得到更高的采样率和带宽,用户可以选择M8195A。“推出M8195A不是为了代替M8190A,而是对原有产品的补充。” Joachim Peerling解释道,“一般在国防电子、军事电子等应用中,不会同时出现既要求信号高质量又要保证高采样率及高宽带的情况。”
灵活加入干扰信号,方便研发测试
工程师在研发测试过程中有一项重要的指标测验,那就是干扰测试,传统的测试方法是通过外部信号源与实际信号进行叠加完成,操作复杂而且容易引入其它干扰源,M8195A的一大特点就是在测试过程中可以加入干扰,工程师在进行测试时不需要通过外部干扰操作,简单且准确。那么干扰信号怎么产生?是否可控?Joachim Peerling告诉笔者,“一般情况下干扰信号是通过算法进行计算得出,存在存储器中,然后再显示出来,而M8195A产生的干扰信号是在原始干净信号的基础上通过内部DSP计算得出,因此可以随时控制幅度及频率,使得计算量减小,显示速度加快。遇到特殊需求,可以把算法集成到仪器当中。”
高存储,小体积,多通道
M8195A拥有高达16G采样的波形存储,设计人员可以产生足够长而且高度仿真的信号场景。M8195A基于AXIe模块化架构设计,相对于M8190A厚度减半,因此多个M8195A模块可以集成在一个系统中,一个5槽位的AXIe机箱多可以构成一个16路同步宽带信号输出系统。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。