来源:威锋网
时间:2016-03-07
众所周知,Continuum 是微软 Windows 10 Mobile 平台关键的特性之一,可以让人像电脑一样使用你的手机,微软之所以祭出如此强大的杀手锏,目的就是拯救该长期无任何长进的操作系统。因此,毫不奇怪,对 于该特性的营销和宣传,从始至终总是 Windows 10 Mobile 系统中多的一个。近日,微软又在其官方 YouTube 账户上发布了一个的 Windows 10 Mobile 广告宣传片,主角依然是微软去年发布的两款旗舰智能手机 Lumia 950 和 Lumia 950 XL,不过重点说明的还是如何使用 Continuum 模式。
关于传统的 Continuum 模式就不说了,准备一台带有 HDMI 输入的电视或显示器,一个支持 Continuum 的底座或适配器,一根 HDMI 线缆,以及一个插入底座或适配器的电源插座。首先将底座或适配器还有电视或监视器分别插上电源插座,接着将底座或适配器插入电视或显示器上的 HDMI 端口,后再将智能手机连接底座即可。
Continuum 2.0?
在视频中,微软介绍的是另一种更巧妙使用 Continuum 模式的方法,其中关键的核心在于安装微软官方出品的 Remote Desktop 远程桌面应用程序,按照微软的说法,只要在手机上装了该应用程序,就可从几乎任何位置连接到远程电脑和你需要的任何工作资源。
简单的说,先要开启传统的 Continuum 模式,然后再开启安装在手机上的远程桌面应用程序,设置好并连接到一台你预先在家里或其他地方打开的独立的电脑,如此一来就可以像平时在家里那样使用台式机了。
微软称,利用远程桌面客户端,你可以与 RemoteFX 进行丰富的交互体验,无论你在何处,都能帮助你出色地完成任务。
说实话,这并不是什么奇招,微软这么教,是因为之前的 Continuum 可以使用的大屏幕桌面体验的应用并不多,毕竟此类应用程序都必须是可自适应屏幕通用 app。通过远程桌面客户端,就可以以非常巧妙的办法来突破限制了,使用完整版的 Win 32 不再是问题,包括 Photoshop,基本相当于 享受 Windows 10 全部 PC 功能。
后还必须说明的是,远程桌面客户端其实也是一个通用 app,可在智能手机、PC 和平板电脑上运行,完全免费提供,不过目前上架的还只是预览版本,功能上已经相当完美了,与 Continuum 模式完美兼容,只是稳定性欠佳,预计不久后会出正式版。