• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

PI的CAPZero X电容放电IC经认证符合新的电视机和IT设备IEC 62368标准

来源:EEWORLD
时间:2014-09-18

分享至:

    简单、自供电的双端子器件可自动和安全地消除电源EMI滤波器中的损耗。

    美国加利福尼亚州圣何塞,2014年9月17日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布其创新的CAPZero®系列双端子自动X电容放电IC可满足IEC 62368标准,即涵盖电视机和IT设备的全新总体安全标准。CAPZero产品系列既能消除功耗,又能使电源符合安全标准。新标准将替代IEC 60950和IEC 60065并成为强制性标准。

    CAPZero IC是智能化的高压开关,它们与用于为电源的X电容提供安全放电通路的电阻串联。如果不采用这种开关机制,这些放电电阻会在AC接通时产生恒定的功率耗用,因而造成显著的空载及待机输入功耗。施加AC电压后,CAPZero X电容放电IC可阻断流向放电电阻的电流,这样可将这些元件中的功率损耗降至零。AC电压断电后,CAPZero通过关闭电路并使电能远离曝露的AC插头,可自动对X电容进行安全放电。

    Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“一旦新标准进入强制性阶段,采用市电电压的电气设备就必须加贴IEC 62368认证标志。CAPZero IC经认证符合新标准,能够提供简单、低本高效的解决方案,在消除放电电阻损耗的同时,将对系统或PCB布局的改动降至低。这种方法可以为工程师在选用X电容方面提供全面的灵活性,从而优化差模EMI滤波并为工程师提供极具成本效益的选项,不仅能优化空载功耗、功率因数和EMI,还能满足的安全法规。”

    CAPZero IC可在系统输入保险丝之前或之后使用,因为创新的X电容放电IC本身已满足所有针对开路和短路故障测试的国际安全标准。该器件适用于所有带X电容的AC-DC转换器,它们集成了825 V或1000 V MOSFET,可满足各种电源设计的需要。这些应用包括PC、服务器/工作站、显示器和电视机、打印机和笔记本电脑,以及要求符合ErP Lot 6要求的电器和要求具有极低空载功耗的适配器。

    CAPZero IC现在以SO-8封装供货,基于10,000片的订货量每片价格为0.40美元。有关产品数据

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻