来源:云汉芯城
时间:2016-01-28
2016年1月27日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Panasonic的PAN9320 嵌入式Wi-Fi即插即用型模块。此完全嵌入的Wi-Fi模块具有集成堆栈、完全安全的套件和API,可程度的降低固件开发工作。PAN9320器件为支持IEEE 802.11 b/g/n标准的独立2.4GHz Wi-Fi模块,专为需要小外形和高数据吞吐率的应用而设。PAN9320模块是适用于WLAN应用的高性价比、节能型解决方案。
Mouser分销的Panasonic PAN9320模块搭载了高性能CPU、高灵敏度(-98dBm) 无线电、基带处理器、介质访问控制器、加密单元、带补丁功能的引导ROM、内部SRAM和系统内1MB可编程闪存。模块的集成存储器可供应用存储HTML页面或图像数据等web内容。
PAN9320模块对接入点和基础架构模式提供了一致的支持,能够同时用于智能设备和家庭网络路由器。模块的WLAN片上系统 (SoC) 固件支持客户端 (STA)、微型接入点 (µAP) 以及Wi-Fi Direct模式应用,而其透明的方式允许模块通过UART接口将未经修改的数据发送到智能设备、web服务器或PC应用的空气接口。
Mouser还提供了Panasonic的PAN9320实验套件,其中集成了PAN9320全嵌入式Wi-Fi模块和32位微控制器。PAN9320模块和实验套件可帮助无线设计人员,为影像平台、资源监视应用、工业控制、医疗器械和智能能源配件快速添加WLAN支持。
欲知更多详情,敬请访问 //www.mouser.cn/new/panasonic/panasonic-pan9310-20-modules/。