来源: 爱活网
时间:2016-01-08
联想本次在CES2016上几乎把ThinkPad产品线系列都进行了一次大更新,其中全球首发的4款产品新一代ThinkPad X1
Carbon(参数 图片 文章)、ThinkPad X1 Tablet、ThinkPad X1 Yoga、ThinkCentre
X1被联想亲切的称之为X1家族,产品定位自然是走高端旗舰路线。
轻薄与商务搭配:新一代ThinkPad X1 Carbon
联想对新一代ThinkPad X1
Carbon的材质进行了升级,整体框架采用了联想专用技术“超级镁“材质,主打轻盈与坚固;屏幕外壳则采用了航空航天领域的“碳纤维”。联想通过复杂的
结构设计将这两者结合在一起,进一步提升机身强度,同时还保证机身不会太重,新一代的ThinkPad X1
Carbon的整体重量为1.18kg,也是目前轻的Full HD IPS 14英寸商务超极本。
应对商务需求,联想为新一代ThinkPad X1 Carbon配置了i7 Skylake处理器、16GB DDR4内存、1TB NVMe
PCle SSD。如果有商务演示的需要,它还支持OneLink dock和WiGIg无线dock并配有三个USB
3.0接口,miniDP与HDMI接口,不过前提是需要一个专用扩展坞。新一代ThinkPad X1
Carbon也保留了该系列可以开合180°的设计,满足会议中多角度观看屏幕的需要。
新一代ThinkPad X1 Carbon在出厂时会自带Windows 10专业版,52Whr电池保证了机器的续航时间可达11小时。上市时间定在今年2月份,售价为1299美元(约人民币8563元)起,扩展坞的售价为250美元(约人民币1648元)。
把模块化带入平板电脑:ThinkPad X1 Tablet
把平板电脑的配件模块化是联想对ThinkPad X1 Tablet的新思路,ThinkPad X1
Tablet也是全球首款模块化的平板电脑,其使用了Ultra
Connect模块化设计,可以把联想为它配备的“3D摄像头”、“投影”和“电池扩展”这三个模块作为机器的功能扩展,让ThinkPad X1
Tablet的生产力大幅度提升。
“3D摄像头模块”采用英特尔RealSense实感3D摄像头技术并集成HDMI输出端口,用户通过平板产品即可快速实现3D扫描、成像,并对3D影像
进行编辑;“投影模块”配置了微型投影仪和HDMI输入/输出端口,接入后即可投影出尺寸60英寸的画面;而“电池扩展模块”可以增加
ThinkPad X1
Tablet额外5个小时的电量,让其续航时间达15小时,此外它还提供了USB3.0、HDMI、OneLink+等扩展接口来帮助用户拓展设备用途。
当把ThinkPad X1
Tablet作为平板使用时,它的机身厚度只有8,4mm,重量仅794g,即使配备专用键盘以后总重量也仅有1.09kg。ThinkPad X1
Tablet屏幕大小为12寸,采用3:2分辨率,Intel Core
M处理器,16GB内存和512GB的硬盘,并配有一个Kickstand和三款颜色的可拆卸式键盘。ThinkPad X1
Tablet售价899美元(约人民币5922元)起,“电池扩展模块”和“3D摄像头模块”售价149美元(约人民币981元),投影模块售价279美
元(约人民币1838元)。
要变形更要灵活:ThinkPad X1 Yoga
Yoga系列一直是联想“灵活”的代名词,这次在X1家族中,ThinkPad X1 Yoga也以“灵活”的姿态现身,毫不夸张的说,它现在是全球轻的商务变形本。
在厚度上,ThinkPad X1 Yoga保证了自己16.7mm的机身,重量也只有1.27kg,而且还实现了四种使用模式。ThinkPad
X1 Yoga的配置与ThinkPad X1 Carbon(参数 图片
文章)基本相同并配有一块“抗水”呼吸键盘,当然它也传承了Yoga系列可将屏幕翻转360°的传统。值得一体的是ThinkPad X1
Yoga是目前全球台配置了OLED显示屏的多模笔记本,高达92%的色域空间让用户使用时在色彩上更加享受。
考虑到不少用户会在ThinkPad X1 Yoga的平板模式下使用手写笔批注与绘画,联想在ThinkPad X1 Yoga里附带了Active
Pen技术,可以让配备的手写笔使用时更加流畅,书写更加精准。为防止粗心的用户经常遗失手写笔,联想允许用户将手写笔嵌入机身当中并同时为其充
电,ThinkPad X1 Yoga的手写笔更支持15秒极速充电功能。ThinkPad X1
Yoga的售价为1449美元(约人民币9552元)起。
办公助手好看也轻薄:ThinkCentre X1一体机
ThinkCentre
X1一体机的设计应该是其的特色,这款机器虽为台式电脑,但薄处只有11mm,下方使用有力的金属支架支撑起23.8寸的防眩光Full
HD显示屏。ThinkCentre X1经过联想灰尘实验室8个小时的“防尘测试”,这代表ThinkCentre
X1在普通办公室中即使遭遇10年的灰尘侵扰也能稳定工作。
ThinkCentre X1预装了Windows 10系统,可以搭配第六代i7处理器,根据需要可选择机械硬盘或SSD硬盘,支持1T容量,机器还自带有摄像头安全锁。ThinkCentre X1售价1029美元(约人民币6783元)起。
Think X1家族就是要白领轻装上阵
除了办公笔记本和一体机,Think
X1家族系列其实还包括X1显示器、鼠标、入耳式耳机、微型电源适配器以及电脑包这一系列周边配件。不难看出联想在本次CES2016上已经发出大招,把
自家产品线几乎刷新一遍可谓勇气可嘉,至少X1系列在高端商务电脑上都玩出了花样,让白领也能够轻装上阵。