来源: 新浪手机
时间:2014-09-17
不过从三星放出的源代码中,我们还是挖到了很多想要的信息,甚至发现了一个颇为哭笑不得的秘密。
一如猜测,Exynos 5433是继此前Exynos 5430之后,三星第二个采用自家20nm HKMG工艺制造的处理器,还是个八核(或者说双四核),但是架构从A15+A7换成了64位的A57+A53,主频分别为1.9GHz、 1.3GHz,A57核心还是的r1p0修订版本。
GPU图形核心次使用了的ARM Mali-T760,主频为700MHz(高于此前预计的600MHz),但因为驱动程序对于Shader核心来说是透明和可扩展的,因此暂时看不出是几个核心。
奇怪的是,内存反而降级了,频率仅支持到LPDDR3 825MHz,明显低于5430 1066MHz,甚至还不如更老的5422 933MHz,因此带宽只有13.2GB/s。
其实初听说它叫做Exynos 5433的时候,我们就怀疑:一个启用了64位新架构的新品,为什么命名却如此保守?完全可以叫Exynos 5440、Exynos 5500、Exynos 6xxx的嘛!
答案很简单:它根本就不会实现64位!
A57、A53的确都是AArch64 64位架构,但因为生态系统未跟上,Android L系统也还停留在纸面上,三星完全禁用了Exynos 5433 64位模式,芯片的固件和驱动都运行在底层驱动堆栈的芯片抽象层(CAL)之上,因此它其实和A15/A7架构的Exynos 5430在运行过程中没有本质的区别。
64位只是个摆设
当然了,A57、A53核心以及ARMv8指令集所带来的其他种种进步还是有作用的,只不过得委屈在AArch32 32位模式下。功耗也应该会因为新的电源管理和相关技术而改进一些。
Atlas A57、Apollo A53电源管理技术
三星真正的64位处理器在哪儿呢?只能期待未来的Exynos 7。三星近向Linux内核提交了大量的补丁,用于支持新处理器,下一个旗舰产品看起来会是Exynos 7420,到时就能看到AArch64、Android L的联袂演出了,而且应该还会有LPDDR4内存。