来源:驱动中国网
时间:2014-09-17
处于智能投影界领跑地位的极米科技有限公司在2014年4月24日发布极米无屏超级电视Z3后,继而在7月宣布获得深圳创东方领投的1亿元巨额A轮融资。显然拿到融资后,极米加大了产品研发投入和市场战略布局。9月16日,极米宣布新一代产品Z3S发布,9月17日中午12:00极米官网开始接受预订,工程机体验价1999元,1000台。
从极米官方提供的Z3S规格来看。除显示方式不是用液晶屏而是通过的DLP投影显示外,极米新一代产品Z3S从硬件配置上可以与当前互联网电视公司比如小米,乐视的顶级产品媲美。我们还记得,极米推出的代产品上使用的是电视芯片Mstar的MSD6A801,取得了很大成功。极米继续沿用了“大屏幕显示设备更需要电视高端处理芯片才能有高画质”的理念,这次发布的产品采用的是Mstar顶级电视处理芯片MSD6A918。
据极米官方透露:
极米是全球家在投影产品使用电视巨头Mstar顶级电视芯片MSD6A918来构架系统的厂家。
极米无屏电视Z3S是全球款 硬解4Kx2K码流的投影产品
极米无屏电视Z3S是全球款 硬解H.265格式的投影产品
极米无屏电视Z3S是全球款 采用TI顶级功放芯片的投影产品
极米无屏电视Z3S是全球款 内置博通支持2.4G/5G 801.11.AC双频WIFI的产品
数项,展示了极米在投影领域对研发的投入和其对自己产品技术方面的信心。
极米Z3S硬件配置如下:
1、首家在投影产品采用顶级智能电视处理器。
CPU ARM Cortex A9 四核 1.45G 主频,
GPUMali 450 MP4, 4+2 核图形处理器 ARM Mali-450 MP和目前广泛应用的Mali-400 MP同属于Utgard架构。ARM提供的官方数据显示,Mali-450拥有2倍于Mali-400的性能,同样为Mali-400的2倍(常见的Mali-400MP4)。相信这款GPU能带来更好的图形处理!
内存2GB 双通道 DDR3 配备极米MUSE 2.0 TV系统,非常流畅轻松驾驭大型3D游戏,流畅播放4K高清视频!
2.首家支持硬解码H.265 4K超高清格式的无屏电视
解码支持H.265格式,分辨率达到了4Kx2K,比1080p清晰4倍,达到了当今世界的电视标准。不仅如此,在画质表现上与时下热门的乐视电视,小米电视2采用的22项增强技术相比,极米新品利用其研发团队前身来自Mstar的技术优势,更是突破性的采用了27项画质增强技术。4K超高清显示在细节和平滑度的表现上更是无以伦比,让人对极米Z3S的画质充满期待!
3.内置双频WIFI和蓝牙
极米新品Z3S采用的是美国博通公司的双频WIFI和蓝牙三合一芯片BCM43569,支持的802.11.AC WiFi 协议,速度提升多达3倍,连接速率可达867Mbps。双频WIFI,支持2.4GHz/5GHz,2×2双天线。支持WiFi Beamforming 技术,接收信号范围更广,速度更快,播放网络视频更加流畅。这样的选择,比起WIFI和蓝牙分别内置的方案,显然成本较高,但解决了WIFI和蓝牙相互干扰的问题!
4.TI强功放,Hi-Fi音质
采用美国德州仪器发烧级功放芯片 TPA3113 结合独有的音频解决方案,极米新产品达到了超高保真的 Hi-Fi 音效 ,并支持 192kHz/24bits 的 ALAC、FLAC、APE、WAV 等多种无损音源hifi效果!
5.超高速USB3.0
配置的接口更多,且性能更强大。两个HDMI高清接口,3个USB接口,同时配置超高速USB 3.0,传输速度比USB2.0提高10倍!
极米新产品Z3S率先在投影产品上将硬件配置提高到了互联网电视顶配的程度。
以上,只是极米新品众多亮点的冰山一角。只通过这些数据不难看出,极米即将发布的产品在各个方面都有突破性的改进,很多方面已经到达了业界水平。极米的不断创新与突破使其一直牢牢占据了智能投影界的地位。而且据极米官方透露,目前这款产品已经相当成熟,在批工程样机做出来后,极米并没有像其他公司一样将批工程机拿出来推广,而是潜心完善产品性能,修正BUG,并从他们的核心粉丝群中挑选了30位组成了内部固件测试组,免费提前体验测试,经过目前6轮的固件测试,产品各方面的性能表现已经趋于稳定。