• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

来,我们做个实验:揭露“流量偷跑”的真相

来源:钱江晚报
时间:2015-11-23

分享至:

运营商在“偷流量”?安卓系统的流量消耗远大于iOS?本报联合省质监局——

 

“疯狂的流量”,我们用实验告诉你真相

 

本报通讯员 储溪云 沈志坚 本报记者 鲍亚飞 文/摄 龚子皓/制图

 

 

“手机充电3小时,耗流量23GB”,“武汉一女子,一夜间用掉流量53.3GB”……近期的几则新闻,让“疯跑的流量”成为网络热词。

 

不少网友称,近他们的流量消耗快得惊人:原本1个G足够用一个月,而现在却挺不过15天。是手机的问题?是软件的问题?还是运营商的问题?质疑声四起的时候,钱江晚报联合省质监局,对多品牌手机、多种网络信号源进行较严谨的流量试验,试图弄明白几个问题:

 

关闭“蜂窝数据”、“4G”、“WiFi”等开关,流量是否还会走动?仅关闭其中某一项,流量表现如何?手机有没有自带的、随时消耗流量却无法删除的软件?同样的文字、图片、视频,在不同的手机中是否消耗流量也不同?

 

传言:“流量不清零”后运营商“偷流量”

 

真相:实验结果,误差仅0.15%

 

“流量不清零”后运营商会不会“偷流量”?这种猜测于10月中旬开始蔓延。提出质疑的网友说,流量不清零后,和往常一样的使用习惯,但流量消耗却快得惊人。于是用户质疑是运营商刻意调整了流量计算方式。

 

11月16日、 18日,钱报联合省质监局进行了实验,省计量科学研究院提供技术支持,地点在研究院通信参数实验室。

 

流量检测,使用的是多制式无线通信上网流量监测器。研究院高级工程师孙杰调试好三台该种设备,每一台对应一个通信制式。它能看到流量消耗。更重要的是,监测器没有安装任何其它软件,是一个100%“纯净”的系统。

 

实验开始。在同一地点、时间内,在三台监测器中插入三大通信运营商SIM卡,下载一个大小为10M的文件,重复测试数为10次。

 

实验室里的三大运营商信号强度不一,传输速度也有差异。大概20分钟后,所有下载结束。18日,孙杰得出了两组数据:组来自监测器,第二组是运营商网站账单。对比发现,6对数据的偏差值小于0.1%,4对数据的偏差值为0.1%~0.15%。

 

看来,运营商调整计算方式“偷流量”的说法并不存在。

 

传言:接收文件消耗的流量 > 实际大小

 

真相:传输时会产生10%以内的“快递费”

 

这个实验依然选择大小为10M的文件,A点发出,B点接收下载——这样的实验更简单,很快得出了结论:10 M 的文件经传输接收下载后,60个数据中有40多个超过了10.5M,的达到了10.759M。

 

这其中不到1M的流量“超支”,就是数据“运输”过程中的“额外开销”,是不可避免的。

 

“这种情况是正常的。文件在传输中产生了一个‘打包’流量。”孙杰说,传输一段视频,往往是分段式进行的,需要先拆分、打包,然后是传输,到接收时也是这样,分段接收后拼接整理。因此,计费节点统计的数据量会高于文件的实际大小。

 

现在我们知道了,在网络上收发各种文字、语音、图片、视频、文件时,需要交“快递费”。只是这个“快递费”一般只占文件的5%~8%之间,不会超过10%。当然,这也是一笔必须支付的“开销”。

 

 

传言:安卓系统的流量消耗远大于iOS

 

真相:相同网络下,不同系统耗流量不会差太多

 

不同品牌的手机是否会产生不同的流量?在技术人员的帮助下,钱报记者用不同手机做了一个实验。

 

实验一是苹果手机:退出后台运行的所有软件,关闭WiFi,打开4G,用QQ接收一个13.32M的文件——通过流量监测软件发现,这个过程消耗的流量为14.67 M;更换三星手机再重复实验,显示消耗了14.69 M流量。

 

实验二依然选择苹果和三星,但实验场地更换到了电梯内。因为信号关系,接收速度明显变长,结果是苹果手机显示为16.25 M,三星手机显示为16.17 M。

 

流量防盗:不能控制但能规避

 

选择信号好的地方上网,拒绝不正规软件要紧

 

“关闭蜂窝数据、4G和WiFi,就关闭了网络的大门,手机是不会产生流量的;如果仅关闭4G一项,就等于给网络留了一扇门,还有3G或者2G流量在跑,依旧会消耗流量。”

 

高级工程师孙杰解释,流量消耗和“安卓”还是“iOS”关系不大,更重要的取决于手机和信号强弱。信号差可能会导致传输中的数据多次重发,流量增加。“很 多手机安装了不少自带软件,也会消耗流量。”孙杰说,即便是退出后台应用程序,定位、推送等服务也会“偷”走流量——在记者实际实验中,能确认即使不进行 任何操作也会有流量消耗,但无法具体到是哪一个自带软件消耗了流量。

 

看来,想让手机流量走得“中规中矩”,几乎是不可能的。

 

对于心疼流量的手机一族们,浙江省计量科学研究院专家给出了几点建议:

 

选择信号好的地方上网,减少重发产生的流量开销;

 

下载文件时,尽量选择带有“断点续传”功能的软件进行下载,以免中途断线后需要全部重新下载;

 

不要安装不正规软件,一旦带有恶意插件,“被偷走的流量”就真的无处可寻了。

 

标签 流量偷跑 质监局 运营商 流量

更多新闻