• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser 供货NXP PN7120 NFC控制器 为物联网应用开发加速

来源:云汉芯城
时间:2015-11-04

分享至:


2015年11月4日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销NXP Semiconductors的PN7120 NFC控制器。高度集成的PN7120为一个即插即用型全NFC解决方案, 能够轻松集成到任何嵌入式操作系统 (OS) 中。PN7120可协助创建创新型13.56 MHz NFC解决方案,从而加速针对物联网 (IoT) 的新型应用和用例的开发,包括各类电器和消费电子产品, 例如家庭网络网关和路由器、机顶盒 (STB)、音频设备、打印机和游戏机。

Mouser分销的NXP PN7120 NFC控制器具有完全符合NFC Forum要求、小型天线、超低功耗轮询工作模式,以及可使用2.3V至5.5V电池直接供电的高效集成电源管理单元 (PMU)。控制器将非接触式NFC前端与嵌入式32位ARM® Cortex®-M0微控制器相融合,可支持NFC卡仿真、读卡器/写入器以及对等模式。PN7120在微控制器内核中嵌入了集成固件,可支持NFC控制器接口 (NCI) 1.0和I2C总线通信,并且内置了集成非易失性存储器,用于存储数据和实现定制化的可执行代码。借助驱动器和软件,PN7120针对Linux和Android操作系统进行了优化,并能够与任何其他嵌入式操作系统轻松集成。

OM5577/PN7120S NFC控制器开发板在Mouser同时有售,该板包含PN7120 NFC控制器板、两个单板计算机 (SBC) 接口板以及MIFARE NFC forum type 2标签,可进一步简化基于Linux或 Android的解决方案的开发。

欲进一步了解详情,请访问//www.mouser.cn/new/NXP-Semiconductors/nxp-pn7120/

更多新闻