• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser供货TI LDC1101 1.8V电感数字转换器 高速测量系统量身之作

来源:云汉芯城
时间:2015-10-13

分享至:


  2015年10月12日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的LDC1101电感数字转换器 (LDC) 。LDC1101是一款1.8V至3.3V、高分辨率数据转换器,可对位置、旋转或运动进行近距离、高速的非接触式感测,能够在受控和恶劣环境下实现精确的测量,非常适合于汽车、消费电子、工业、计算机和通信应用。

  Mouser分销的TI LDC1101电感数字转换器特有双感应测量内核,可以高于150 Ksps的速度测量16位谐振器电阻 (RP) 和电感 (L)。同时,该转换器还可以高于180 Ksps的速度执行分辨率为24位的电感测量。LDC1101具有的阈值比较功能可在器件运行时动态更新,大幅简化了高速齿轮计数等设计工作。

  LDC1101支持各种电感/电容 (LC) 组合,振荡频率范围为500kHz至10MHz且RP范围为1.25 kΩ至90 kΩ。器件通过一个简单的4线SPI进行配置和检索转换结果。操作所必需的外部元件为一个15nF的电容,用于内部LDO旁路和VDD电源旁路。

  Mouser同时还备有TI的LDC1101EVM评估模块,允许设计人员测试和演示LDC1101器件的电感感测技术。评估板内含一个与LDC1101连接的示例PCB传感器线圈。设计人员通过板载TI MSP430微控制器将LDC连接至主机。该模块旨在为用户提供的系统原型设计灵活性。

  更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Texas-Instruments/ti-ldc1101-converter/。

更多新闻