来源:云汉芯城
时间:2015-09-18
2015年9月18日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 率先库存并分销Littelfuse的新型 XGD系列XTREME-GUARD™ ESD抑制器。这些器件采用超小的0402和0603平顶贴片封装,可保护敏感型电子设备免受静电放电 (ESD) 损坏。该系列主要用于抑制不超过30kV的快速上升静电放电瞬变,且几乎不会向电路增加电容,进而有助于保护信号完整性并降低数据丢失率。XGD系列采用突破性的ESD技术,是高达32VDC的高压应用的选择。
Mouser分销的Littelfuse XGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器如果与电路设计适当整合,可安全吸收IEC61000-4-2国际标准所规定值近四倍的反复性ESD震击,同时不会噪声性能减退。超低电容让XGD系列适合用于高频和高速数据、视频、天线和I/O电路。即使承受多次ESD震击,其泄漏电流也维持在超低水平(低于1nA),确保将功率损耗降至低,因此非常适合保护可穿戴设备等电池供电电子设备。与其他占用类似电路板空间的ESD抑制器相比,Littelfuse这两种规格的ESD抑制器均具有高出很多的额定电压,还可提供比众多瞬态抑制二极管更出色的ESD保护,同时提供更低的电容和泄漏电流,以及更高的额定电压。
Littelfuse XGD系列XTREME-GUARD器件专为需要高额定电压和全面ESD保护的高频、高速应用而设,同时也是工业、 消费电子、电信和数据通信以及家电设备等应用中通用ESD保护的理想选择。
欲知更多详情,敬请访问 //www.mouser.cn/new/littelfuse/littelfuse-xgd-series-suppressors/。