来源:集微网
时间:2014-09-15
如大家所熟知的华为海思、展讯等在移动处理器领域已经可以从国际大佬的手中分得一杯羹。而在存储器IC设计领域,就一定会提到兆易创新,国内颗SPI NOR Flash产品、颗静态存储器及IP技术、款GigaROM产品……均出自这家公司。
作为NOR Flash的一种——SPI NOR Flash的设计相对简单,而且制造成本较低,正在不断夺取并行NOR Flash的市场份额。SPI NOR Flash对于低端手机尤其具有吸引力。低端手机较为在意成本,并不断试图降低材料成本。
当前世界中,有三家供应商凭借SPI NOR Flash在消费应用领域中取得了成功,兆易位列其一,另外两家是台湾的旺宏和华邦,这三家公司合计占有SPI NOR Flash出货量80%以上。
自2005年4月成立以来,兆易创新凭借卓越的创新精神,成为全球SPI NOR Flash领域供应商之一。2014年7月,兆易创新官方微博传出消息,由兆易创新设计,武汉新芯集成电路制造公司生产制造的闪存晶圆累计出货量——突破10万片。兆易创新董事长兼总裁朱一明表示,超过10万片的出货量是一个十分有意义的里程碑,衡量一段合作关系的关键标准就是其所带来的业务量。
2013年,兆易创新又陆续推出了国内首款基于ARM Contex-M3内核的32位通用MCU产品,以及全球首创的8-pin封装的SPI NAND Flash产品。
MCU领域的竞争日益激烈已是不争的事实,尤其是低端的8位市场。随着嵌入式智能的兴起,32位MCU因能支持操作系统、可以快速移植而备受关注,出货量快速攀升,数据显示,2013年基于ARM架构的32位MCU出货量超过40亿颗!但这也意味着,兆易创新初步入MCU领域便选择了三星、ST等科技巨头作为对手。
但兆易创新表示,无惧竞争!其杀手锏就是——NOR Flash技术,该公司在这个领域占据国内。“凭借在NOR Flash方面的积累,我们可以大大提升MCU的性价比。”兆易创新北京总部产品经理金光一指出,“例如我们的MCU片上闪存容量可达3072KB,属于业界,我们还有gFlash®专利闪存技术,片上Flash可重复擦写100000次,保存数据超过20年,我们可以有效提高系统集成度并降低PCB成本。”
金光一特别指出兆易创新的MCU有一种Flash访问为零等待周期技术,它将高速的内核和自身gFlash专利技术结合起来,实现了内核对Flash访问的零等待。
根据Dhrystones和CoreMark测试结果,GD32的代码执行效率比市场同类产品提高30%-40%。另外,还针对节能和电池供电等应用场合进行了优化,GD32提供了三种省电模式,同主频下的工作电流比市场同类产品降低20-30%,主频下的全速运行功耗仅为1.05mW/MHz。
目前,GigaDevice GD32 系列Cortex-M3内核32位通用MCU家族目前拥有GD32F103增强型、GD32F101基本型、GD32F105和GD32F107互联型、GD32F130和GD32F150超值型等6大产品系列,共计8种封装类型,124个产品型号。
在8月初的2014年度工业计算机及嵌入式系统展上,兆易创新首次展出了多款采用GD32系列32位MCU的终端产品:热敏式微型打印机、LED户外显示屏以及金属压力膜触控按键等。
此次展出的GD32第三方合作伙伴格致微芯开发的热敏式微型打印机方案具有广阔的市场应用空间。58mm热敏式微型打印机采用了GD32F103CBT6作为系统控制的核心器件。高性能108MHz主频支持DMA高速串口通讯,GPIO 速度快,并可用IO 来实现串行时序往打印头送数据,从而提高了工作效率,走纸长度可达70mm/s。可广泛用于便利店、超市等支付票据打印。80mm热敏式微打则采用了LQFP64封装的GD32F103RET6,走纸长度可达200mm/s,大容量缓存支持二维码生成和打印,可用于餐饮、彩票、交通运输等行业。MCU还控制马达切刀实现打印纸的半切和全切,并控制机头传感器实现卡纸的上电自动复位功能。该方案已经被多个终端客户采用并实现量产。
58mm和80mm热敏式微型打印机GD32 MCU解决方案。
基于GD32F105系列USB OTG互联型MCU的LED户外显示屏也是此次展台的亮点。GD32系列Cortex-M3 MCU更高的处理速度和代码执行效率可以有效的提高屏幕刷新率,增强的USB OTG FS接口可以支持Device/HOST/OTG三种模式,适用于U盘接口的显示数据更新,方便高效并具备极高的性价比。GigaDevice产品经理金光一在接受媒体采访时介绍,GD32 MCU用于点阵式LED显示屏已经成熟量产并经过市场检验,在户外应用的高低温及湿度变化条件下工作稳定可靠。
采用GD32 MCU的LED户外显示屏方案设计
支持全金属面板的压力膜触控按键方案引得现场观众纷纷驻足。传统的机械按键寿命仅有10万至百万次,安装时还需要打孔。当前常见的电容触摸按键是检测手指的电容感应的塑料薄膜按键,对人体及表面洁净度有要求。而压力膜触控按键可基于整块铝合金面板及钢板设计,仅需100克的压力就能触发,手指及硬物均可操作且防尘防油防水渍,寿命更可达到5千万次以上。方案采用了GD32F103 系列大容量MCU控制压力感应并连接三段压力回馈马达、LED指示和蜂鸣器等多个板级外设,高性能提高了触摸辨识度,高集成度也丰富了触控的用户体验。广泛适用于厨卫家电、抽油烟机、电梯及ATM等人机界面操作。此方案更在2014年美国CES消费电子展会上获奖。
基于GD32 MCU的压力膜触控按键方案
MCU是个细分市场,市场总量很大,但客户非常分散,这和手机平板市场不同。相对于欧美大厂而言,兆易的性价比自然毋庸置疑。初在产品市场调研中兆易发现,很多中小客户都曾抱怨欧美大厂对其支持力度不够。此外,国外厂商动辄1-3个月甚至更长的交货期,兆易的交货期长不超过3周。综合来看,兆易更受国内中小客户的青睐,中小客户这一细分市场也是兆易所看重的。目前,32位MCU所涉及的厂商并不多,市场容量也足够大,兆易创面临的挑战是如何加强GD32 MCU产品的品牌认知度。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。