• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

大跌眼镜,iPhone里的调制解调器居然这么弱!

来源: C114中国通信网
时间:2015-09-07

分享至:

在很多人的印象里,苹果iPhone因各方面都采用先进的技术而不断引领潮流,比如当初的全金属机身、Retina屏幕、指纹识别等等,不过实际上,并非所有方面都是如此,至少在调制解调器芯片方面,当今的iPhone6等机型都并没有采用先进方案。你是否知道呢?

 

■ 其实苹果也在用入门芯片

基于高通调制解调器在行业当中人所共知的强大实力,苹果iPhone也一直在采用高通的解决方案,只不过在这方面,并没有选择先进的而已。或许因为调制 解调器一直并不受大众用户特别关注,所以往往容易被遗漏在大家的视线之外,当然一些比较资深的技术党朋友应该还是早有耳闻的。而随着高通在调制解调器方面 的快速布局,以及整个行业网络环境的迅速发展,也开始有越来越多的人了解到了这点,并呼吁苹果采用先进调制解调器。

那么,这里所说的先进的和苹果目前所采用的调制解调器都是什么?二者之间相差几个级别?能够给大家带来的实际体验又相差多少呢?这个我们就得知道目前正越来越多的曝光在大众面前的“高通骁龙X系列”了。

iPhone6的芯片位于骁龙X低层级……

在目前的苹果iPhone6和iPhone6Plus当中采用的是高通MDM9625M LTE调制解调器,属于2012年高通推出的Gobi LTE芯片,在今年高通将Gobi以“骁龙X”命名替代后,这款调制解调器位于骁龙X5阵营。按大家更容易理解的方式解释就是属于骁龙210、骁龙 415(包括近发布的骁龙212和骁龙412)处理器的阵营。

再向上推,骁龙X5属于高通以骁龙X分级高通LTE调制解调器之后的底部层级,目前所知的整个骁龙X系列定位由低到高包括骁龙X5、骁龙X7、骁龙 X8、骁龙X10和骁龙X12,那么这些不同层级之间有什么差别呢,目前iPhone6和iPhone6Plus采用的调制解调器和更高层级又有多少差别 呢?下面再针对性的进行一些细化解析。

 

▲ 骁龙X5目前位于骁龙X调制解调器低的入门层级


骁龙X5 LTE调制解调器包括骁龙9x25、9x28,支持LTE Cat 4,下载速度达到150Mbps,支持10MHz双通道(2x10MHz)载波聚合,上传速度达50Mbps。

 

 

载波聚合和骁龙X有什么关系…同样是“支持4G”也不一样……

“载波聚合”这个字眼或许对于很多朋友来说又有些太技术化了,通俗解释一下,该技术可以将多个载波“聚”到一起变成一个更宽的频谱,也可以把不连续的频谱 碎片“聚”到一起——你可以将其想象成粘合剂或吸铁石——从而限度地利用现有的LTE设备和频谱资源,减少流失和浪费,达到大幅提升传输速度、降低网 络延迟、提升吞吐量、改善网络质量的目的。

 

▲ 蓝色字为无载波聚合演示;粉色字为有载波聚合演示



没有载波聚合——信号流失;载波聚合——信号质量升级。
 

再进一步说,刚刚提到的2x10MHz载波聚合也就是将2条10MHz的频谱通道聚合到一起,达到更好的网络质量。而这是骁龙X5在下载方面的支持情况。 更高级别的骁龙X7的下载可以支持双通道20MHz的载波聚合,也就是其支持的单个通道的频率是骁龙X5的两倍;骁龙X8在骁龙X7的基础上又增加了对上 传数据的2x20MHz载波聚合的支持;而骁龙X10则是增加了基础通道的数量,即达到了对3通道20MHz载波聚合的支持,不过只是下载方面,而目前 高级别的骁龙X12又在骁龙X10的基础上增加了双通道20MHz的上传载波聚合支持。逐层推进,可以看出目前入门级别的骁龙X5与级别的骁龙X12 相差多少了(思考媒介可参考:上传、下载、被聚合的基础通道数量、单个通道频段)。

 

▲ 载波聚合图示



同样是我们都知道的4G LTE网络,其实,通过刚刚解析的从骁龙X5到骁龙X12可以看出,其中的差别还是非常大的。所以我们知道的处于骁龙X5这个入门级别的iPhone6在 这个方面着实与Android平台的支持普遍情况存在差距不假,不过也要认识到的是,苹果iPhone早早的实现4G全网通是走在前面的,这其中少不了骁 龙调制解调器的功劳。不过影响用户终网络体验的不仅仅是硬件上的支持情况而已,还涉及到国内整体网络环境的布局情况等因素。

还有什么在影响我们的网络体验…我们目前能够体验的手机和网络环境如何……

以近期的国内三大运营商之一中国电信的动作为例,7月3日,中国电信联合高通正式发布了“天翼4G+”品牌,其中的两大关键词即“载波聚合”和“全网 通”。当时的中国电信董事长王晓初明确表示,天翼4G+“能力基石”即为载波聚合技术,支持LTE-A Cat 6载波聚合网络,下行峰值速率可达300Mbps,比目前4G的网速快一倍。同时,中国电信和联合努比亚、高通发布了首批支持中国电信“天翼4G+”的智 能手机nubia Z9极速版和nubia Z9 Max极速版(同时在全网通层面,努比亚是国内Android品牌当中走在前面的,这同样是依托骁龙调制解调器),并且中兴、酷派、三星、OPPO等10 多家终端厂商也将推出20余款“天翼4G+”手机,预计2016年上市的“天翼4G+”手机将超过80款。所以目前从智能手机终端上已经开始大力度布局支 持载波聚合的4G LTE网络,4G+时代渐行渐近。

 

▲ 中国电信“天翼4G+”两大关键词即“载波聚合”和“全网通”



深究一下刚刚的案例细节,以nubia Z9为例,其采用的是骁龙810处理器,而骁龙810已经集成了骁龙X10调制解调器,所以其从硬件上本身是能够支持450Mbps的下载速度的(骁 龙X7、X8为300Mbps),而由于电信4G+能够支持300Mbps下载速度,所以如笔者在《用骁龙解骁龙 从骁龙x00看"骁龙X军团"》当中所说,从某种程度上讲,目前骁龙调制解调器处于技术先行的阶段,还需要运营商等共同协作将用户网络体验进行提升(包括 运营商资费和技术支持等方面)。而由于骁龙调制解调器不仅仅在网速方面表现突出,而且在能够轻松提供手机以全网通的支持,所以我们才看到了nubia Z9具有强调电信4G+网速体验的极速版(主要是电信层面)和其他更加强调全网通的版本。可喜的是,高通和运营商等正在通力合作在这些方面进行着努力,并 且已经有和即将有更多这些受到支持的、网络体验进一步提升的智能手机出来,供我们选择。

 

 ▲ 4G+已经具有nubia Z9等终端 未来还有更多



目前载波聚合在全球的发展势头也非常迅猛,根据GSA今年7月份发布的报告显示,目前已经有88家运营商在全球45个国家推出了商用的载波聚合网络。 稍早前,Strategy Analytics发布报告显示,预计在未来几年内,载波聚合将成为运营商网络的一个标准配置,其分析师预测,“2016年中国将成为‘载波聚合’终端全 球的生产国和消费国。”

● 结语

后回到我们的初讨论的话题,根据去年9月苹果iPhone6发布时整体网络条件,其选择目前来看处于入门级别的高通骁龙调制解调器并非完全没有道理, 因为除了其本身的硬件支持,整体的网络环境也是用户终的网络体验的重要因素,不过也不得不承认的是,iPhone6之前确实没有选择更先进的调制解调 器,使其没有跟上之后整体网络环境的快速发展(与iPhone6发布相近的2014年中后期,骁龙X7 LTE调制解调器-当时还未改名-已经开始搭载在部分旗舰终端上,包括三星GALAXYNote Edge等;与此同时,Cat 6网络开始在世界各国推出,包括澳大利亚、芬兰、法国、德国、意大利、韩国和瑞士等)。尤其从今年这个阶段高通对骁龙X系列LTE调制解调器分级和让全系 列骁龙芯片都能够支持载波聚合等举措来看,苹果iPhone6对调制解调器的选择就更显落后于其他主要采用骁龙芯片的Android等其他系统手机了(骁 龙X7 LTE现已被X8、X10和X12 LTE调制解调器所超越,被集成于骁龙810旗舰处理器和骁龙808处理器的X10 LTE调制解调器,可使峰值下载速度达到惊人的450Mbps,而X7 LTE则仅能实现300Mbps)。当然,9月9日苹果将发布一代iPhone6s,可以预料的是,从中我们还将看到高通骁龙调制解调器的身影,这次 苹果是否会选择更为先进的版本值得我们之后关注和期待。

标签 苹果 入门级 调制解调器 MDM9625M iPhone 6 高通

更多新闻