来源:中国安防网
时间:2014-09-13
瑞昱半导体宣布与友讯科技在网络摄影机的开发合作。网络设备大厂友讯采用瑞昱无线网络单芯片RTL8881AB,以及H.264影音译码器芯片RTS5826,推出业界款符合IEEE802.11ac规格的消费性无线D-LinkDCS-935L,在市场中,让使用者在2.4/5GHz频段上能享受更流畅的使用经验。
有别于其他仅能在2.4GHz频段上传输的,D-LinkDCS-935L不仅能向下兼2.4GHz让其他装置同步联机上网,同时还提供了5GHz传输的选项,让影音监控能够在低干扰的环境中进行,以确保消费者在使用监控摄影时的质量与效能。使用瑞昱IEEE802.11ac无线技术的D-LinkDCS-935L,在5GHz频段的传输速率上更高达433Mbps,远远超越现行802.11n的150Mbps。
友讯科技数字家庭产品处负责人林奇洲表示:“友讯科技在产品中整合了云端平台-mydlink,等于在硬件上提供消费者更高的附加价值,让我们的销售已于2013年底前达到近100万台的佳绩。预期采用瑞昱这款802.11ac单芯片无线及影音译码技术的DCS-935L,将有机会让D-Link攀上另一个高峰。”
瑞昱半导体发言人黄依玮副总表示:“友讯多年以来一直是瑞昱重视的网通客户之一,以往多着重于网通芯片合作,此次我们将首款H.264影音译码器供应给友讯,除了展现了双方长期且深厚的合作意义外,更期待未来持续携手并进。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。