来源:贸泽电子
时间:2015-08-20
2015年8月19日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Microchip Technology的Curiosity开发板。Curiosity开发板为具有成本效益且完全集成的8位开发平台,适用于初次使用者、设计师,以及需要功能丰富的快速原型开发板的用户。Curiosity开发板包含集成的编程器/调试器,且无需额外的硬件即可开始进行开发。
Mouser分销的 Microchip Technology Curiosity开发板采用Microchip的MPLAB® X集成开发环境(IDE)以简化此板的编程操作。Curiosity开发板是运用现代8位PIC®微控制器的强大功能与低压编程能力的理想平台。其布局与外部连接允许轻松访问许多较新的8位PIC微控制器上的核心独立周边装置(CIP)。这些CIP允许用户将多种系统功能集成在一个微控制器中,因此可简化设计并降低系统能耗与BOM成本。
Curiosity开发板随附了多种用户界面选择,包括物理开关、mTouch®触摸按钮以及板载电位器。用户可通过MikroElectronika MikroBUS™ Adapter Click 板进一步扩展功能,并利用Microchip RN4020模块增加Bluetooth®低功耗通讯功能。无论是直接使用还是搭配扩展板,Microchip Curiosity开发板都支持用户自由开发各种应用,包括物联网(IoT)、周边测试、机器人开发以及概念设计。
如需详细信息,请参阅//www.mouser.com/new/microchip/microchip-curiosity-dev-board/。