来源:新浪科技
时间:2015-08-18
意念控制让生活随你所“想”
问卷调查一项结果显示,35% 的受访者希望未来通过意念控制方式控制家用电器设备,将这种技术应用在诸如开门锁门、控制厨房电器等日常家居生活场景中。
由于目前意念控制技术仍处于测试阶段,尚未实现大范围商用。“意念控制”对普通公众来说,就如奇幻魔术般不可思议,让人充满好奇和幻想。然而,当我们抽丝
剥茧、深入该技术背后的基本原理时就会发现:“意念控制”实际上是通过内置 EEG
脑电波测试功能模块的头环,监测脑电波的变化,并将其转化为电信号,终传输至接收设备读取指令。因为接收设备并没有固定的形式,既可以是移动设备,也可
以是房屋大门。
意念控制技术还有另一个有趣的功能:意念控制头环能自动识别与辨认用户的脑电波,相当于一项更加安全的移动设备生物识别解锁功能。这样一来,即使用户的头
环设备被盗,也不用担心信息因此泄露。后值得注意的是,意念控制技术采用的是蓝牙或 Wi-Fi 等常见的通信技术。值得一提的是,Wi-Fi
技术使用的 802.11 无线局域网标准正是由 IEEE 制定的。
物联网安全亟待重视:哪怕是你的厨房家电
迄今为止,平板电脑和手机等移动设备一直是推动物联网技术商用的强大动力。这一观点也与调查的结果吻合:超过四分之一受访者认为,平板电脑和手机等接入物
联网的移动设备有助于用户操控厨房家用电器。比方说,你可以通过移动设备,提醒咖啡机早上自动煮咖啡;可以让确保烤箱用完自动断电、为你持续监测冰箱状
况,在必要时向你发出鸡蛋数量不足的提示信息。
虽然物联网技术为生活带来众多便利,但是物联网技术也面临着联网设备安全性及用户隐私问题等技术难题。随着越来越多家用设备接入互联网,个人信息泄露的风
险正不断上升。为保护个人隐私安全,其中一个方法是对每一个设备分别提供对应的保护措施。任意一台家用设备的安全漏洞都可能导致整个家用设备网络遭受黑客
或病毒入侵。
另外,请谨记时刻密切留意自己的家用联网设备。因为厨房里的设备所会记录用户的个人生活数据,而且可以从这些信息会获得用户的作息时间和行为模式等隐私信息。万一这些数据落到不怀好意的人手中,可能会在毫无防备的情况下被恶意利用……
车联网:安全便捷、轻松愉快的出行体验
物联网应用领域中令人期待的莫过于无人驾驶汽车。根据 IEEE 此次的调查结果,55% 受访者偏向选择无人驾驶汽车作为未来交通方式。虽然这无人车未必能在短时间内问世,但车道偏离警告系统、自动制动和盲区指示等一系列自动驾驶技术已经应用至现代汽车。
现代汽车逐渐成为家庭的一部份,娱乐系统和互联网服务渐发展成为新车标配。预计到 2025 年,所有车辆将备 Wi-Fi
功能。届时,人们可通过手机网络、通信卫星甚至从经过的汽车或公交车等连接互联网。但是,随着汽车互联程度的提高,联网设备安全性成为厂商首要处理的重要
一环。
与家用设备一样,车载系统必须及时更新。绝大部份定期固件更新有助修复各种安全漏洞,例如黑客能通过互联网解锁车门的漏洞等,千万不要忽视其重要性。
未来十年,物联网将彻底改变人与设备的交互方式,互联新世代就在眼前。通过
Wi-Fi、蓝牙等标准通信系统,意念控制和移动设备可以自动化和精简化人类的日常工作。不过,在物联网为我们生活提供便利的同时,我们可能需要付出安全
和隐私的代价。所以,为保护个人及个人信息安全,所有联网设备必须单独保护和定期监测。车载系统的软件也必须时刻更新,从而排除使用过程中的安全隐患。