• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

想要恒温智能家居有啥难?咱有物联网技术轻松实现

来源:青海新闻网
时间:2015-08-03

分享至:

1785年,瓦特制成的改良型蒸汽机的投入使用,带领人类社会进入“蒸汽时代”。

 

1866年,德国人西门子制成了发电机,为后世人类社会电灯、电车、电影放映机等的相继问世提供了“电力”支撑。

 

而现在我们又迎来了一个全新的科技革命节点,被业界称为下一波破坏性浪潮的“物联网”。

 

日前,来自硅谷的物联网公司Ayla Networks艾拉物联宣布,其与小松鼠壁挂炉的生产厂家广州迪森(Devotion)合作打造的“物联网智能壁挂炉”,已顺利完成量产。

 

今日,我们约到了Ayla中国区市场战略总监Rachel Zhang,并用一个多小时的时间,谈了他对家庭供暖行业智能化趋势的理解。

 

家电们都智能化了,壁挂炉怎么能缺席智能盛宴!

 

现阶段,在互联网思维的影响下,白电、黑电、小家电都在智能化的道路上“电力”十足,可以说是风头无两。作为冬天许多家庭必备的取暖设备之一、人们家居生活的重要设施——壁挂炉,也开始加入家居智能化大潮。

 

Rachel Zhang说,Ayla和迪森的合作不是偶然,是必然,这是一个非常完美的组合,将为壁挂炉供暖行业开启一个全新的市场方向。

 

确实如此,小松鼠壁挂炉作为国内早从事燃气壁挂炉生产的企业之一,其品牌小松鼠现已成为许多家庭普及性的取暖设备,其与艾拉物联合作,引入艾拉物联的硅谷技术体系,打造智能化壁挂炉,将为传统能源设备向智能化过渡提供有利借鉴。

 

Ayla“黑盒子”解决方案,打破三维空间壁垒

 

Rachel Zhang介绍,Ayla提供了一个“黑盒子”解决方案,让小松鼠壁挂炉不需太多复杂的技术设置,就可快速开启智能化。用户也可轻松实现通过手机APP或微信客户端添加并控制自己家的壁挂炉。

 

包括控制温湿度、开关机、远程定时等,用户还能和家里的壁挂炉来场“世纪对话”,语音告诉它你觉得多少度你舒服。另外,还可传输故障信息实时反馈至手 机,用户还可根据自己的使用习惯设置不同的控制场景,如离家场景或回家场景等,以更节能和更安全的使用家里的壁挂炉。而开启智能模式的壁挂炉对网络环境的 要求也非常乐观,3G、4G和WiFi都可以。

 

“以往,我们使用壁挂炉,都要回家之后手动操作,在他的运行过程中,我们需要等待半小时,或者更多时间,尤其对于一些上班族来说这是极其痛苦的。因为目前 科技依然将我们困在三维、甚至二维的空间里。但智能化的小松鼠壁挂炉改变这一切,并突破场景、时间限制实现任意操控”,Rachel Zhang介绍。

 

端对端平台打造智能联网更安全

 

在智能联网设备中,安全是一个不可避免的话题。包括如何对访问进行授权,如何阻止分布拒绝服务(DDoS)攻进等。尤其对传统壁挂炉厂商来说,他们虽然具 有专属领域的技术能力,但并不了解物联网下的采暖系统应该具备哪些通讯功能。当然,他们也就更不了解智能执行终端与软件联网所带来的种种威胁。

 

Ayla物联网云平台端对端的物联网云平台解决方案,提供了从设备、云端以及移动应用层(这三者都拥有各自的安全协议和标准),全套的安全机制,以无缝且全面集成的方式将安全机制从设备延伸到云端,再延伸到应用之中,每个层面使用不同的协议和标准来保证安全。

 

比如:

 

o 芯片层面的安全专注于加密技术,其中包括安全套接层(SSL)等加密密钥传输协议。

 

o 云端层面的安全融合了计算机和网络安全协议。

 

o 应用层面的安全包含软件开发过程中以及应用部署之后采用的安全措施。

 

集成多种技术产品制胜HVAC供暖市场

 

数据显示,采暖、通风与空调(HVAC)设备的全球需求预计每年增加5.7%,2018年将达到1200亿美元。

 

据近期发布的Climate Progress报告估计,如果波士顿的建筑都在夏天将温度调节器调高一度,在冬天调低一度,这些建筑每年将节约2000万美元的能源,减少81,017吨CO2排放。


那么家庭业主与企业所有人又将如何轻松降低成本、增加收入呢?目前,多数系统为手工控制,或只有基本的自动控制功能,只能完成设定关闭时间或温度等基本控制。

 

物联网将是一个很好的解决方式。Rachel Zhang说,Ayla的物联网云平台克服了HVAC产品及系统制造商面临的挑战。可集成多种技术产品,包括传感器、温度调节器、采暖器、空调设备等,还 可以将这些设备集成在一起,以简化控制。该平台独立于连接技术,支持WiFi、BT、BTLE、ZigBee、Zwave、蜂窝以及专有Sub-GHz协 议和有线连接。平台实现了所有系统设备的视觉化,和对更新与运行的高效管理。

标签 物联网 硅谷 智能壁挂炉 Ayla IoT 智能模式

更多新闻