来源:电子产品世界
时间:2015-07-20
移动支付领域激战正酣!NFC(近场通信功能)支付、二维码支付、声波支付,指纹识别、刷脸支付、光支付等各种识别技术正与支付深度融合,带领移动支付进入全新时代。但到底哪一种技术将会成为未来的主流,称霸未来的移动支付市场?
从现在的应用情况来看,还不能一概而论。但移动支付作为移动互联网与金融支付相结合的典型应用,正逐渐影响和改变人们的生活。随着苹果推出Apple Pay, 这一进程正在加速,人们只需要一部手机就可以走遍天下,拿出手机在刷卡器前晃一晃,就可以完成支付,“随意刷”的智慧生活助手就这样闪现。去超市购物也不 用排长长的大队,去商场购物再也不用找半天信用卡了,一切都可以因为移动支付的到来变得轻松快捷。所有的这一切正在逐渐融入人们的生活。
据2015年6月MEF发布的第三份全球移动货币(Global Mobile Money)针对全球15个国家的1.5万移动用户进行调查的报告显示,12%的人在近6个月里使用了近场通信支付,指出店内支付虽然当前还微不足道但 显示出了未来前景。可预见的广阔前景让越来越多的新技术进军移动支付领域。国内首家将光通信技术成功商业化的企业华策光通信正在积极开拓光通信除了室内位 置服务以外的全新应用领域,将光通信技术应用到移动支付领域,开发出应用于支付的“移动支付盒子”,这也是国内首家将光通信技术应用于支付领域的企业。
据了解,华策光通信设计开发的这款“移动支付盒子”可以无缝地插入零售商现有销售点(POS)系统,安全地验证客户的位置和交易过程识别。这款“移动支付 盒子”会将需要支付的商品信息编译成一段信息传输到支付盒子内置芯片上,消费者无需外接任何设备,只需采用现在市面上主流的智能手机,打开支付软件与移动 盒子亲密接触一下就可以轻松完成支付。“移动支付盒子”相比起现在已经广泛应用的二维码支付,的优势就在于用户体验,用户不用拿起手机对着二维码进行 识别。且“光支付”拥有更快的识别速度(可以达到0.2~0.3秒),而且识别的信息类型多种多样,可以说在传输速度、连接速度、安全性等各个方面都具有 相当大的优势,应用空间也非常广阔。
其实光支付与NFC(近场通信功能)有着诸多相同的优点,如芯片功耗低,1次仅链接1台机器,具有短距离通讯特性,应用于移动支付非常适合。尽管自从苹果 推出Apple Pay,移动支付将迎来新变革的呼声愈发强烈,支持Apple Pay的NFC刷卡机出货量也明显上升。然而中国NFC移动支付普及时代还并没到来,每台支付终端设备POS机300~1000元之间的改造费用大大阻碍 了NFC在市面上的推广速度,且当前很多智能手机上也没有配置NFC芯片,Apple Pay支付在中国市场也迟迟未启动。“移动支付盒子”则更快更可靠,无需要对原有POS进行改造,且单个移动支付盒子比进行NFC终端改造的成本低很多。 据介绍,“移动支付盒子”可以单独使用,对于不同商品,华策光通信还可以通过PC端的控制软件修改支付盒子内置芯片的信息,从而满足商家的不同需求。
移动支付迎战国时代,各种移动支付方式均在跑马圈地,但移动支付爆发增长面临多种挑战,应用范围不够广泛、创新型应用的开发落后、生态环境及商业盈利模式 不够成熟等是摆在面前的现实问题。终哪一种移动支付能否获得市场还需要拼服务,能以小的成本并能带给消费者带去的体验无疑将更具胜出优势。光支付 盒子在餐饮、商业百货、超市的收银台等特定的场景近场距离上则拥有绝对的优势,毕竟商家需要花重金改造NFC刷卡机的意愿并不强烈,而光支付盒子的成本相 对会低很多。