来源:EEFOCUS
时间:2015-07-14
欧司朗让智能手机更智能:红外技术首次通过扫描用户虹膜解锁移动设备。虹膜扫描目前应用于富士通株式会社制造的ARROWS NX F-04G智能手机(由日本通信公司NTT DOCOMO Inc.推广)。这款智能手机是全球首款让消费者畅享极高安全性能的手机,目前仅在日本地区销售。它采用欧司朗光电半导体制造的红外发光二极管 (IRED) 作为光源。在紧凑型封装中实现虹膜扫描技术需要较高的功率,而这些红外发光二极管是能够满足此要求的元件。欧司朗光电半导体红外元件部副总裁Bodo Ischebeck表示:“欧司朗公司的新发明再次成功进入日常应用中,并为整个行业树立了新标准,我们倍感欣慰。”
手机和平板电脑越来越多地用于网上银行和网上购物等敏感应用,因此采用安全可靠的方法解锁授权这些设备变得日益重要。制造商们也开始更多地关注生物识别技
术。除了指纹扫描,越来越多的制造商正在考虑虹膜扫描。这项新型生物识别解锁方法采用红外光照射眼睛,同时由智能手机上的摄像头拍摄虹膜画面,然后再对虹
膜特征进行识别。
欧司朗旗下子公司欧司朗光电半导体制造的Oslux SFH
4780S发光二极管具有出色的尺寸/性能比,助力移动设备首次实现了紧凑可靠型虹膜扫描技术。此款元件高度仅为
2.4mm,典型辐射强度却达到2900mW/sr —— 目前全球仅有此款红外LED同时具备这两项特性。
Oslux SFH
4780S的波长为810nm。这使得虹膜扫描仪能够可靠地识别所有眼睛颜色(棕色、蓝色、绿色及灰色)的虹膜图案。另外,此款光源的效率,不会对移
动设备的电池造成不必要的消耗。欧司朗光电半导体因成功研发此款红外发光二极管而荣获2015年Kaiser Friedrich研究奖。
Oslux SFH 4780S输出高,尺寸小巧,是虹膜扫描的理想选择。