• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新款戴尔Inspiron灵越笔记本、二合一笔记本和台式机推出

来源:EEFOCUS
时间:2015-06-03

分享至:

台湾,台北,2015年6月2日──戴尔今日于2015台北国际电脑展宣布推出新一代Inspiron灵越系列产品,提供广泛的技术解决方案来满足家庭的 日常计算需求。作为戴尔屡获殊荣的消费产品线成员,这次的新品包括Inspiron灵越 5000系列笔记本、Inspiron灵越 15 7000系列二合一笔记本、游匣7000 15寸(Inspiron 15 7000系列高性能笔记本)、Inspiron灵越 20和24 3000系列一体机以及全系列Inspiron灵越台式机。戴尔致力于满足不同用户的需求,提供多元的处理器选择和可配置的功能,让学生、家庭以及对价格 敏感的用户能够上网联结、学习和做更多事情。

 

戴尔消费产品市场副总裁Ray Wah表示:“今天发布的Inspiron灵越系列新品延续了品牌持续开发易操作优良设备的传统,采用的技术帮助家庭用户在生活中获得更多更好的体 验。“借助的处理器和显卡,用户可以进行视频聊天和玩游戏,并通过明亮的显示屏和非凡的音频效果获得身临其境般的多媒体享受,让日常计算更加有趣。从 笔记本电脑到可折叠的二合一笔记本,再到台式机,我们以实惠的价格提供满足各类人群需求的设备,让用户能够轻松地创建和分享内容,与他们重要的人建立联 系。”

 

Inspiron灵越 5000系列笔记本电脑:设计造型优美、选项强大

精心设计的多功能Inspiron 5000系列笔记本电脑现在提供更多样的英特尔和AMD处理器选择,为上网、撰写期末论文、编辑视频或网络聊天提供极速性能体验。这些14、15和17英 寸笔记本电脑拥有丰富的标配特性,包括高清显示屏、长时间敲击也依然舒适的坚固键盘、卓越的电池续航时间和无线性能。全高清1080p分辨率的15和17 英寸产品或高清的14和15英寸产品均可选用精准的触摸板。除了高性能和令人震撼的视觉效果,追求时尚的用户也会喜欢这些笔记本造型优美的设计和多种经典 颜色的外壳:共有北京红、标准黑、星光银、阿尔卑斯白和天空蓝可供选择[2]。

 

Inspiron灵越 5000系列笔记本电脑

Inspiron灵越 15 7000系列二合一笔记本:平价的奢侈品

新的Inspiron 15 7000系列多功能二合一笔记本采用15.6英寸显示屏、美观且高强度的拉丝铝合金设计呈现出高端的质感,更提供长达8个小时54分钟的电池续航时间 [3]。这款二合一笔记本可以在四种模式之间随意切换:平板电脑、笔记本电脑、帐篷和站立模式。站立模式非常适合放在飞机座椅后面的桌板上,不管前座如何 倾斜都能以的角度看电影。真彩色应用程序(True Color),和广角IPS屏一起成为了7000系列二合一变形本的标配,使屏前体验感觉栩栩如生、丰富、饱和。标配的Waves MaxxAudio® Pro音频软件通过营造令人惊艳的听觉效果提升多媒体体验,其它高级标配包括背光、全尺寸、防泼溅键盘。Inspiron 15 7000二合一笔记本设计极为美观且厚度不到20毫米,轻巧,便于携带而又不失坚固性,支持新的802.11ac无线标准,提供更快的上网、流媒体和视频 聊天速度,以及更长的无线距离。

 

Inspiron 15 7000系列二合一笔记本

 

游匣7000 15寸(Inspiron 15 7000系列)笔记本电脑:专为游戏娱乐打造的优化性能

轻薄的新款游匣7000 15寸(Inspiron 15 7000)高性能笔记本电脑采用一代英特尔酷睿i7H系列四核标准电压处理器,大胆地采用了黑色和红色高对比度色调设计。这款价格实惠的多用途、高性 能笔记本非常适合学生和年轻的游戏玩家用于学习、多媒体和游戏。NVIDIA的4GB[4] GDDR5高性能独立显卡、15英寸全高清IPS防眩光显示屏以及可选的4k超高清触摸屏提升了视觉效果。它还包括内置低音炮和Waves MaxxAudio® Pro的高性能扬声器,为用户带来身临其境般的视听效果。这款笔记本电脑配备74Whr[5]电池,用户可畅享长时间续航能力带来的持续游戏和高效体验, 智能设计的散热解决方案更确保游戏流畅运行。

 

游匣7000 15寸(Inspiron 15 7000系列)笔记本电脑

 

Inspiron灵越 20和24 3000系列一体机:家庭用户的完美选择

全新的Inspiron 20和24 3000系列一体机是市场上轻薄的一体机之一。这些设置简单、易于使用的个人电脑适合家中任何年龄的人使用。Inspiron 20采用19.5英寸HD+显示屏搭配英特尔Braswell处理器,而Inspiron 24采用令人震撼的23.8英寸全高清广角IPS显示屏以及AMD或英特尔Braswell处理器。纤细的流线型设计让这些台式机可以放到家中的任何房 间,而一系列实用特性也契合家庭的预算和需求。这些节省空间的一体机是您购机的明智选择:超薄的设计内置扬声器;用户可以选择无边触摸屏,获得互动性更强 的直观体验。弹出式相框式支架配合单根电源线设计可实现快捷安装,而的英特尔处理器和可选AMD Radeon R系列显卡的AMD处理器提供高性能和出色的视觉效果,让家庭成员在看电影和玩游戏时获得身临其境般的感受。用户可以通过内置无线技术快速安全地传输音乐 和电影,并可使用多个USB 2.0和USB 3.0端口、四合一MCR和以太网接口实现与其它设备的无缝连接。这些一体机提供黑色和白色选择,让用户可以选择适合其家装设计风格的颜色。

 

Inspiron 20和24 3000系列一体机

 

台式机的重生:全新的设计和启发灵感的特性

戴尔很自豪地推出全新设计的Inspiron灵越台式机系列产品,提供可选的英特尔和AMD处理器以及AMD Radeon和NVIDIA的高性能显卡。Inspiron台式机采用的AMD APU,提供强大的性能且体积比前一代缩小47%。其设计有利于轻松的升级和自定义,让用户可以根据需要进行技术升级。Inspiron小型台式机采用 新的英特尔Braswell处理器,拥有同样流线型的紧凑设计,为空间有限的住宅进行优化。两款产品均采用光滑的黑色表面设计,配以红色和银色的装饰边 框。光驱、两个USB 3.0端口和MCR五合一插槽位于机箱前端,便于使用。可达2TB[6]的大容量硬盘非常适合作为家庭中的办公中心和数字库,可以容纳所有多媒体内 容。

 

Inspiron迷你塔式机与小型台式机

 

Inspiron灵越微型台式机:小块头、大智慧

新的Inspiron微型台式机包含全套功能,但尺寸仅为5.16x5.16英寸,单手即可持握。这款微型台式机采用简洁的流线型设计,非常适合空间有限 的家庭,能够与其它设备轻松连结而不会造成混乱。由于它采用快速响应且可靠的固态硬盘,用户可以快速启动并访问数据。借助的四核英特尔赛扬或四核英特 尔奔腾处理器,用户可以高速上网、玩游戏和使用软件。英特尔高清显卡提升了流视频或富媒体的视觉效果,而HDMI接口可以把全高清分辨率内容传输到任何高 清显示屏或电视上。HDMI和DisplayPort让用户可以轻松灵活地连接多个显示屏,可同时进行多项任务或多屏娱乐。四个USB端口和一个三合一 SD读卡器可以轻松地连接硬盘、显示屏、打印机或其它外围设备。千兆局域网、集成蓝牙和的长距离802.11a/c无线技术进一步提升了全面的多功能 台式机体验。

 

Inspiron微型台式机

 

定价和销售情况                                                                                                

·Inspiron 5000系列笔记本电脑目前已经在美国、加拿大、欧洲、中东、非洲和亚太区上市并且可以在Dell.com官网购买,14寸起始价599.99美元,15寸起始价449.99美元,17寸起始价699.99美元

·正在发售中的Inspiron14和15 3000系列将于 8月初提供Braswell处理器

·Inspiron 15 7000系列二合一设备将于6月23日在美国通过Dell.com官网发售,起始价549.99美元;9月中旬将于中国发售,售价未定

·正在发售中的Inspiron 11 3000 系列二合一机型将更新为Braswell处理器,于7月29日在美国Dell.com发售,起始价345.99美元

·游匣7000 15寸(Inspiron 15 7000)系列高性能笔记本电脑将于8月7日起在中国上市,起始价5,999人民币

·Inspiron 24 3000系列一体机目前已经在中国上市,起价3,649人民币,并将于6月2日在美国通过Dell.com官网发售,起始价479.99美元

·Inspiron 20 3000系列一体机将于9月开始在中国发售,起价2,999人民币,并于10月开始在美国通过Dell.com官网发售,起始价329.99美元

·Inspiron台式机将于9月开始在美国通过Dell.com官网发售,起始价279美元

·Inspiron小型台式机 将于9月开始在美国通过Dell.com官网发售,起始价279美元

·Inspiron微型台式机目前已经在美国、欧洲、中东、非洲上市[7]并且可以在Dell.com官网购买,起始价179.99美元

更多新闻