• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

从节能说起 详谈LED显示器背光的发展

来源: 中关村在线
时间:2014-09-11

分享至:

    很多人都是非常熟悉LED电视的概念,甚至以为LED电视就是LED面板成像的产品,其实现实的情况并不是这样的,LED这种物质的确可以成像,但却是我们逛街时可以看到的LED大屏产品.其细腻度太差,并不足以满足家庭用户的需求,因为家庭用户一般都是在三米到四米的距离观看,如此近距离,LED固件的间距太大,因此画面较为的粗糙。我们经常见到的LED电视以及LED显示器,是指的LED背光的液晶产品。今天我们就来看看LED作为背光的发展轨迹。

从节能说起 详谈LED显示器背光的发展

节能 体积小

    LED之所以可以成为背光,替代CCFL成为目前的主流技术,的优势就是节能并且体积非常的小巧,并且LED使用寿命也是非常的长,其理论寿命长达30000小时,虽然作为背光使用,可能没有如此长的时间,但是满足5年到7年的使用,也是没有问题的。并且LED的体积非常的小巧,只需要在液晶面板的后面,设置一条非常的轻薄的灯条,就可以满足用户的亮度需求,加上节能的优势,所以成为了目前的主流技术。目前超薄电视和显示器的出现,都是LED背光的功劳。

改进的LED背光可以起到护眼的作用

护眼的优化

    不顾LED虽然有这些优势,但是也具有一定的弊端,在推广之初很多人都是没有注意的其伤眼的问题,如今却受到消费者的广泛关注。LED背光伤眼的具体原因是这样的。一般显示器使用的LED背光,都是白光的效果,LED实现白光,是利用蓝光LED激发黄色银光粉实现的,因此LED白光中蓝色光的成分就较为的多,而高能短波蓝光对眼睛的伤害是非常明显的,经过实测,LED背光中的高能短波蓝光很多充足,因此对于眼睛的伤害,是不能忽视的。

LED背光源的特写

    为了解决这个问题,LED背光的技术开始发展,除了使用三色LED实现白光以外,很多厂商也是推出了抑制蓝光的薄膜,来实现蓝光的抑制,这样就解决了护眼的问题。还有的厂商也是开始研制使用其它光线来激发荧光粉,从而避免蓝光的过多的问题。还有的厂商使用电力调节,调节LED背光的发光亮度,这样也可以一定程度上解决伤眼的问题。综合来看LED背光,目前不可能被快速解决,因此如何改进LED背光就成为了主流的办法。

色彩的提升成突破方向

    使用LED背光还有一个问题,就是画面的颜色一直不是很理想。当然这不仅仅是LED背光的问题,之前使用的CCFL背光,色域的表现也是一般。目前来看使用LED背光的产品,实测的sRBG色域基本不会超过99%,因此对于画面的演绎还是不够犀利的。至于实现Adobe色域,则是更显得力不足心。因此想要解决显示产品色域的办法,只能从背光着手。

LED光源的结构

    背光是影响色域表现的直接因素。目前应有厂商开始在LED背光上动脑筋,在黄色荧光粉中加入新的成分,这样就可以明显的提升画面的色域。不过这样的做法成本较高,因此也有另外一种解决办法就是在背光的前面加上一层量子点的薄膜,这样不仅不会增加产品的厚度,还是可以明显的提升画面的色域,这样就使得LED背光色域不足的情况,得以直接的解决。

蓝光危害上班族的眼睛

全文总结:

    LED背光是目前主流的背光技术,广泛的应用在各种显示产品之上,无论是手机还是显示器,都是LED背光的产品,这也是为什么有人把液晶电视称为LED电视的主要原因。LED之所以可以如此广泛的应用,我们也分析了其主要优势,那就是成本低,节能,体积小加上寿命长,不过LED背光并不是完美的,在伤眼以及色域的表现上一直有瑕疵。目前对LED背光的改进,也集中在这两个方面,通过改变LED背光的成本,或者增加新的组件,来提升LED背光的表现。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻