• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

业界IOT芯片和交钥匙方案亮相中国智慧家庭博览会

来源:EEFOCUS
时间:2015-05-28

分享至:

“目前,小米实际联网智能设备数已达到1000万台(不包括智能手机),接下来要努力尽快突破亿台大关!小米叩开智能家居市场的重要基础就是去年得到 Marvell的全力支持把智能模块成本做到了22元,今年我们的目标是15元。”在深圳刚刚落下帷幕的中国智能硬件开发者大会上,小米科技联合创始人兼 副总裁黄江吉在演讲一开场就强调了Marvell对其抢占智能家居市场的重要贡献。他提到的智能模块就是基于Marvell的WiFi+MCU芯片模组和 Turn-key解决方案,已用于小米插座、小米空气净化器、小米智能家居套件等一系列智能产品中。

 

“小米对性能的极致追求和对成本众所周知,其智能家居的联网产品100%选择Marvell的方案,很好地说明了我们芯片平台方案的优 势!”Marvell技术支持总监孟树表示,“除了小米,事实上,我们还在与包括各大家电品牌(格力、志高、TCL、美的等)、主流的智能硬件方案公司和 模块供应商、互联网公司等在内的各大阵营合作,并通过整合长期积累的产业链资源,携手模块供应商、IOT云服务提供商、ODM和合同制造商、设计服务和软 件开发企业,合力打造智能家居开发的生态系统,以覆盖更多更广的客户。”(注:孟树负责Marvell在中国的IoT业务推广、产品方案和技术支持工 作。)

 

 



孟树在本次大会的主题演讲中(见上图)也发表了对智能家居产业的看法以及突破性的的芯片技术和平台解决方案。他指出:“物联网尤其是智能家居产业如今正处 于一个传统家电厂商跟互联网公司、新兴公司三股势力相互融合与碰撞、演进的局面,这种竞争与互助给智能家居带来了全新的前景,也为市场带来了非常多的机会 /机遇。Marvell与这其中的很多代表性厂商都展开了深入的合作,推动更多的创新爆品不断涌现,也使得2015年的智能家居市场会非常有看点。”

 

三大主流无线技术均支持,G.hn方案提供有线连接补充

正如孟树在演讲中介绍的,Marvell在物联网市场上提供各种连接方式的芯片方案,包括WiFi、蓝牙、ZigBee,还有有线连接方案,还包括家庭多 媒体解决方案如谷歌电视棒、各种OTT盒子等很多产品的主要方案提供商,甚至包括LED灯的调光芯片。如此全面宽泛的IOT产品线,在行业里堪称首屈一 指。

在本次大会同期举办的中国智慧家庭博览会上,Marvell就携全系列IOT芯片和Turn-key解决方案盛装亮相,包括:1.EZ-Connect无 线控制器系列,如WiFi+MCU双芯片模组和的单芯片WiFi控制器替代方案、Zigbee和蓝牙单芯片SoC以及WiFi-to-Zigbee网 关方案;2.G.Hn室内有线通信解决方案;3.一系列STB、OTT、智能电视解决方案和业内小Dongle设计方案等。

 

一代Marvell EZ-Connect无线控制器系列在单一芯片上集成了MCU、RF收发器、网络/无线协议栈的基础上,还集成了软件开发套件和调试工具,并提供从多层安全保障。
 

88MC200+88W8801 MCU+WiFi模组正是助力小米智能硬件产品(智能手机之外)突破1000万出货的“功臣”,在更多品牌的智能家电产品中也能找到它的身影,例如去年京 东“双11”销售活动推出了将近40款智能家居的产品,其中有一半以上都是用了Marvell的解决方案。而作为业界家为苹果Homekit推出专用 SDK的芯片供应商,Marvell基于此模组的SDK是建立在EZ-Connect软件SDK之上,并简化了HomeKit配件的研发。采用 Marvell SDK的硬件制造商可以获得HomeKit框架完整支持,能够节省数月开发时间。

 

而更新一代88MW300 MCU+WiFi单芯片SoC解决方案与前代模组pin-to-pin兼容,支持802.11n Wi-Fi、内置全功能微控制器的单芯片SoC,面向低功耗进行了有针对性的优化,实现了深度低功耗状态,同时降低了正常工作时的功耗,适用于各种基于电 池供电的应用场景。据悉,包括小米在内的不少客户已有多个项目在采用此单芯片方案进行开发,不久将上市。

去年推出的88MZ100 MCU+ZigBee单芯片SoC解决方案,非常适合智能照明、家居控制等应用,功耗、die size和成本都达到了业界同类水平。

 

近,Marvell刚宣布推出了新一代业界的88MZ300 802.15.4/ZigBee无线微控制器SoC。该SoC是Marvell面向IoT解决方案的无线微控制器系列的成员。这款高性能、低功耗、高 性价比的SoC提供卓越的射频(RF)性能,与Marvell前一代88MZ100相比,传输距离延长一倍以上,功耗降低50%,同时由于芯片的高集成度 而限度地减少了所需外部器件数量。

 

88MZ300支持包括即将出台的ZigBee3.0和Thread协议在内的开放标准,连同ZigBee至Wi-Fi桥接参考设计以及由硬件制造商和系 统集成合作伙伴组成的生态系统,88MZ300能够帮助设备制造商(OEM)迅速将的创新性物联网和智能家居应用推向市场。

88MB300 MCU+BT(蓝牙)单芯片SoC解决方案是业界首个高集成度、高能效的单芯片蓝牙4.1处理器,可实现经典蓝牙与智能蓝牙并存运行,内置集成式音频编码 器、触摸感应和MCU,可以说是智能家居、远程控制、可穿戴智能设备、汽车和无线音箱等应用的高成本效益绝佳选择。预计88MB300将会在今年Q3量 产。

 

在WiFi路由器无线信号覆盖能力有限的应用场景下(如房子太大,房间数多),基于无处不在的电力线联网方式就是一种很好的补充,可以避免四处布线。 Marvell的88LX3142+88LX2718 G.hn室内有线通信解决方案可以支持450Mbps的传输速率,已用于不少国内外的智能家电中,如创维的1690C智能电视就集成了这个技术,成为 不错的卖点之一。而且据介绍这个方案已经过中国电信内部实验局内部对此方案做了详细IOT测试,已证明其可以商用。

 

强调一下,Marvell G.hn在标准家庭布线系统上,以高达1Gbps的数据传输速率实现了快速、强大的连接,为向智能家庭网络提供多媒体内容提供了方便。这类布线系统包括电线、同轴缆、电话双绞线和光纤。


上图展示的是基于88DE3008(BG3CD)的业内小尺寸Dongle解决方案,大名鼎鼎的谷歌电视棒Chromecast就采用了该方案。Chromecast是谷歌至今为止卖得成功的一款硬件,全年出货大概是1500万只。

以下是本次Marvell展示的一系列针对中高端电视盒子、智能电视的高画质方案。其中ARMADA 1500 Ultra(88DE3218)是Marvell推出的64位旗舰级单芯片系统(SoC),采用4核14K DMIPS ARM A53 CPU、8核GPU、电信级安全性和先进的电源管理技术,其封装尺寸仅为市场上其他同类SoC的1/4,面向付费电视运营商和机顶盒(STB)制造商, 可帮助这类公司为用户提供高性价比的、面向丰富 4K娱乐及游戏服务功能的优美紧凑小型设备。

 

 

Marvell-inside智慧家庭场景体验

在Marvell展台上,除了IOT芯片和方案墙,采用一系列实际客户智能产品布置的智慧家庭场景也为参观者带来生动和丰富的体验。从客厅的智能插座、空 气净化器,到遥控器、冷暖空调…,基于Marvell EZ-Connect IOT平台,使得各种不同样式、来自不同品牌的智能产品可以轻松实现互通互联。通过不同智能家居产品组合搭配,你可以坐在沙发上,只使用手机一键操控各种 家用设备的开关,并监控家中的空气质量和环境变化并及时做出应对。

 


对于另一侧的厨房应用场景,Marvell展示多家知名厨电客户基于EZ-Connect IOT平台开发的智能面包机、烤箱、净水器和抽油烟机等产品。Marvell EZ-Connect IOT平台可以与云端联网,通过大数据云计算来帮用户完成种种选择,从此使你的厨电设备更懂你,并且更加节能环保。

 

下图则演示了基于Marvell ZigBee无线微控制器的智能家居控制解决方案,其中联网的每个设备都可以通过手机APP来进行控制,同时也可以进行联动控制,比如,可以设置门禁打开时,灯泡自动亮起等。

 



对于这些智能家居应用场景案例,孟树总结道:“我相信任何一个M客户在设计一个新产品的时候,采用Marvell的EZ-Connect平台,可以在非常 快的一到两个月的时间内,使一个产品的idea变成可以演示的产品,进而很快实现商用。这是因为Marvell EZ-Connect平台已经非常成熟,我们可提供非常成熟的参考设计和完善的产业链支持,包括第三方的一些商用模块,甚至是一些定制性的开发能力。 Marvell可以帮助厂商针对特定的应用的场景,去做一些定制性的开发,把硬件上面的能力,充分发挥所要应用的场景上面去。”

标签 IOT芯片 智慧家庭 智能设备 智能家居 Marvell 物联网

更多新闻