• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盘点:英特尔、AMD血战低耗高能处理器

来源:中关村在线
时间:2015-03-04

分享至:

DIY用户不会忽略个人电脑的每一个细节,CPU散热器作为影响CPU性能发挥重要硬件的当然也要重点考虑。相比下压式原装散热器,热管散热器可以提供更高的稳定性、安全性以及更出色的静音效果,因此大部分装机用户即使选择了盒装版处理器也会毫不犹豫的换上几百元的数个热管的散热器,那么原装散热器真的不够用么?

Intel和AMD原装散热器均属于原封盒装CPU中附带产品,一般这款散热器并不零售。两者采用相似的下压式设计,体型十分小巧所以对于空间要求并不是很高,即使用户使用的是ITX迷你机箱原装散热器表现也十分良好,对主板上其他接口、插槽几乎没有影响。

散热器重要的是散热,那么其散热效果如何呢。事实上原装散热器用来设计为压制默认设置下CPU满载工作情况下的温度,理论上可以用在任何所对应接口的处理器上面。但如果是酷睿i7这样的较高功耗处理器时满载后温度肯定要达到80摄氏度以上,长期使用势必给处理器带来影响。

因此,使用酷睿i5主流非超频款和中低端的酷睿i3、奔腾系列高性能低功耗以及AMD的Kaveri APU系列的用户均可放心使用原装散热器,尤其是组建迷你主机的玩家。下面就为大家推荐几款低功耗处理器,无需购买散热器更节省预算。

产品:酷睿i3 4130(盒) Intel CPU2酷睿i3-4130四线程U:廉价低耗

对于普通级玩家来说,休闲游戏、娱乐视频完全没有必要选择四核中高端处理器,合适的是千元以下的双核四线程U。Intel 酷睿i3-4130处理器默认主频高达3.4GHz,四线程任务处理能很好的满足玩家们的日常使用需求,而其功耗只有54W,无需再购买散热器。目前这款产品在卖场中的报价仅为696元,感兴趣的用户不妨重点关注一下。

Intel 酷睿i3-4130采用22纳米工艺制程,插槽类型为LGA 1150,处理器默认主频高达3.4GHz,原生内置物理双核心,可实现四线程同时处理任务。同时,该处理器带有3MB三级高速缓存,使得CPU在调用数据时提高了命中率,并且使软件加载时间大大缩短。内存控制器支持双通道DDR3 1600MHz频率的内存,使得系统在数据读取方面迅速,以避免在CPU在数据调用时造成的性能瓶颈。该处理器价格低廉性能不俗,能够完成用户日常的大部分工作。


产品卖点:

● 全新Haswell架构设计,支持LGA 1150处理器接口

● 支持超线程技术,多可达四线程同时处理器任务

● 采用全新22纳米工艺制程,更低的功耗和发热

● 内部集成Intel HD Graphics 4400核芯显卡

● 处理器原生内置两颗物理核心

● 性价比较为突出

编辑点评:

Intel 酷睿i3-4130作为一款Haswell酷睿i3系的强力型号,具有不俗的性能和一定的价格优势,为用户提供了强大的性能支持,在搭配独立显卡之后,还能够使平台具备不错的游戏性能。推荐给主流玩家以及低预算用户选择。

2012年10月,微软发布一代Win8操作系统,Windows8全新的操作方式,焕然一新的界面,与智能手机、平板电脑良好的互动方式将带给您更好的操作体验,我们推荐您在装机时采用的正版Windows8操作系统,它将带给您更多的方便和乐趣。

产品:酷睿i3 4150 Intel CPU3主流强力U 酷睿4150配750Ti

Intel 酷睿i3独特的超线程技术在性能上比双核奔腾系列有了比较大的提升,同时相比酷睿i5系列价格实惠很多,是主流性价比用户的之选。Intel 酷睿i3-4150就是该系列中性能强悍的一款,其3.5GHz的高主频完全应对主流游戏,,而功耗保持和i3-4130相同的54W。目前该处理器的卖场价为720元,感兴趣的用户不妨重点关注一下。

Intel 酷睿i3-4150采用22纳米工艺制程,插槽类型为LGA 1150,处理器默认主频高达3.5GHz,原生内置物理双核心,可实现四线程同时处理任务。同时,该处理器带有3MB三级高速缓存,使得CPU在调用数据时提高了命中率,并且使软件加载时间大大缩短。内存控制器支持双通道DDR3 1600MHz频率的内存,使得系统在数据读取方面迅速,以避免在CPU在数据调用时造成的性能瓶颈。该处理器价格低廉性能不俗,能够完成用户日常的大部分工作。


产品卖点:

● 全新Haswell架构设计,支持LGA 1150处理器接口

● 较酷睿i3-4130主频提升了100MHz,价格平稳过渡

● 支持超线程技术,多可达四线程同时处理器任务

● 采用全新22纳米工艺制程,更低的功耗和发热

● 内部集成Intel HD Graphics 4400核芯显卡

● 适合组建家用高清影音娱乐平台

编辑点评:

酷睿i3虽然和奔腾赛扬一样是双核,但却拥有Intel独有的超线程技术,从而带来四线程的多任务处理能力,无论是对于CPU运算需求更大的3A级单机大作还是办公软件,其处理效率会更高。对于近期准备打造主流性能游戏平台的用户来说,可以考虑选择Maxwell性价比显卡GTX750Ti搭配酷睿 i3-4150这款高性能处理器,整体功耗十分之低。

2012年10月,微软发布一代Win8操作系统,Windows8全新的操作方式,焕然一新的界面,与智能手机、平板电脑良好的互动方式将带给您更好的操作体验,我们推荐您在装机时采用的正版Windows8操作系统,它将带给您更多的方便和乐趣。

产品:奔腾 G3258 Intel CPU4奔腾G3258 超频成本不再高!

Intel 奔腾G3258是一款Haswell-R低端超频处理器,其问世不久,不少主板厂商也纷纷放出了入门主板的新版BIOS,提供了对Haswell-R处理器的支持,同时还针对奔腾G3258实现了解锁超频的能力,廉价B85主板搭配高性价比的奔腾G3258成为入门用户的新选择,而仅53W的功耗即使搭配原装散热器也毫无压力。目前该处理器在京东的报价仅为449元,感兴趣的用户不妨重点关注一下。

Intel 奔腾 G3258处理器原生双核心设计、22纳米工艺制程、内置HD Graphics核芯显卡支持高清播放,该处理器默认3.2GHz的核心主频,对于日常的办公和家用上网轻松满足使用需求。处理器TDP功耗仅为53W,在功耗和发热上能够得到进一步控制。另外由于该处理器的不锁倍频设计,在双核的基础上的超频潜力还是很足的。


产品卖点:

● 内部集成GT1独显核心

● 处理器原生内置两颗物理核心

● 适合组建家用高清影音娱乐平台

● 奔腾20周年纪念款,支持超频,性能潜力十足

● 性价比突出,适合搭配支持超频的入门芯片组主板

● 延续了Haswell架构的22纳米工艺制程,更低的功耗和发热

编辑点评:

Intel在今年推出的奔腾20周年纪念款奔腾G3258则是以高性价比的入门双核处理器面貌示人,具备了支持超频的特色。虽然定位为入门双核,不过其超强的超频能力使其轻松超频到4.6GHz,弥补了多线程任务处理能力的不足,完全可以搭配千元显卡使用。

2012年10月,微软发布一代Win8操作系统,Windows8全新的操作方式,焕然一新的界面,与智能手机、平板电脑良好的互动方式将带给您更好的操作体验,我们推荐您在装机时采用的正版Windows8操作系统,它将带给您更多的方便和乐趣。

产品:酷睿i5 4430(盒) Intel CPU5仅需1100元 i5-4430也用原装

对于预算不足又想要足够的处理器性能的用户,可以考虑以价格亲民性能中端的Intel 酷睿i5-4430为代表的四核Haswell处理器。该处理器默认主频3GHz,睿频3.2GHz,虽然只是i5入门款,但四核四线程的规格和较低的售价完全可以在低预算配置中替代酷睿i3。目前该处理器卖场报价1100元,感兴趣的用户不妨重点关注一下。

Intel 酷睿i5-4430采用22纳米工艺制程,插槽类型为LGA 1150,原生内置四核心,四线程,处理器默认主频达3.0GHz,睿频可达3.2GHz 。三级高速缓存容量高达6MB,这样使得CPU在处理数据时提高了命中率,并且使软件加载时间大大缩短。内存控制器为双通道DDR3 1600MHz,使得系统在数据读取方面迅速,以避免在CPU在数据调用时造成的性能瓶颈。由于采用了的制作工艺,也将为玩家带来更低的功耗和发热,让系统运行更加持续、稳定。


产品卖点:

● 处理器接口改为LGA 1150

● 处理器原生内置四颗物理核心

● 内部集成Intel HD Graphic 4600核芯显卡

● 采用全新22纳米工艺制程,更低的功耗和发热

【编辑点评】:

Intel 酷睿i5-4430原生内置四颗物理核心,默认核心主频为3.0GHz在自动睿频技术的支持下可达3.2GHz。相比旗舰级4690K处理器,其节省的预算可以选择更好的独立显卡,推荐给近想要组建主流级主机的用户选择。

2012年10月,微软发布一代Win8操作系统,Windows8全新的操作方式,焕然一新的界面,与智能手机、平板电脑良好的互动方式将带给您更好的操作体验,我们推荐您在装机时采用的正版Windows8操作系统,它将带给您更多的方便和乐趣。

产品:A6-7400K(盒) AMD CPU6AMDA6-7400K 便宜有好处理器

AMD A6-7400K是一款入门级双核心处理器,这款处理器集成了表现出色的图形芯片,完美支持4K分辨率输出,而且功耗仅为65W是用户打造家用级HTPC的理想选择,拥有更好的经济性。近这款处理器在京东商城的售价仅为399元,值得关注。

产品特点:

·AMD A6-7400K处理器采用经典的CPU+GPU结构组成,性能表现全面。

·AMD A6-7400K处理器功耗控制出色,适合入门级平台选用。

AMD A6-7400K处理器是一款经典的低价位APU产品,超低的售价和全面的性能表现是其卖点,理想的性能表现和超低的功耗更为用户带来了上佳的使用体验,非常适合家庭用户选购。

AMD A8-7600是一款高性价比APU,这款处理器沿用了FM2+插槽,默认频率达到3.1GHz,由于采用了全新的“压路机”架构,处理器满载功耗仅为 65W,充分节省用户成本并带来强劲的性能支持。目前这款处理器在京东商城的售价仅为629元,喜欢的朋友们可以多多关注。

A8-7600采用先进的压路机X86 CPU架构与GCN显示核心架构,IPC性能比上代打桩机架构提升18%,而且功耗更低。该处理器拥有10个计算核心(4 CPU+6 GPU),其CPU频率为3.1GHz动态频率为3.8GHz。其内置R7独显核心,核心频率为720MHz,拥有6个GPU核心,384个流处理器。A8-7600采用先进的28nm制程,功耗仅为65W。


产品卖点:

● 性价比较为突出

● 处理器接口仍为FM2+

● 内部集成Radeon R7核芯显卡

● 处理器原生内置四颗物理核心六个独显核心

● 采用全新28纳米工艺制程,更低的功耗和发热

编辑点评:

AMD A8-7600处理器依旧延续了APU系列产品的经典结构,在处理中集成了Radeon R7系列六核心图形显示芯片,让这款处理器可基本代替入门级独显完成用户日常的游戏和高清播放需求,对于入门装机用户来说,这样的方案更加经济和节能,性价比也更高。

产品:A10-7800(盒) AMD CPU8A10-7800中端强力APU 功耗65W

A10-7800相比于A10-7850K,CPU基础、加速频率分别降低了200MHz、100MHz,但性能基本处于同一档次,同时也比主流的 A8-7600强很多,而价格上便宜了不少,因此相当超值。虽然 A10-7800无法自由超频了,但其功耗仍保持65W,并且还有低频45W版本。

A10-7800采用先进的压路机X86 CPU架构与GCN显示核心架构,IPC性能比上代打桩机架构提升18%,而且功耗更低。该处理器拥有和A10-7850K相同的12个计算核心(4 CPU+8 GPU),其CPU频率为3.5GHz动态频率为3.9GHz。其内置R7独显核心,核心频率为720MHz,拥有8个GPU核心,512个流处理器。A10-7800采用先进的28nm制程,功耗仅为65W。


产品卖点:

● 性价比较为突出

● 处理器接口仍为FM2+

● 内部集成Radeon R7核芯显卡

● 处理器原生内置四颗物理核心八个独显核心

● 采用全新28纳米工艺制程,更低的功耗和发热

编辑点评:

A10-7800可以说是相当实惠的中端APU,其核心规格和A10-7850K相同,仅CPU主频和动态超频低了些,但是功耗低了很多。价格方面,目前其京东报价仅为899元,十分实惠,推荐给近期组装性价比主机的用户和游戏玩家们选择。

2012年10月,微软发布一代Win8操作系统,Windows8全新的操作方式,焕然一新的界面,与智能手机、平板电脑良好的互动方式将带给您更好的操作体验,我们推荐您在装机时采用的正版Windows8操作系统,它将带给您更多的方便和乐趣。

更多新闻