来源:21ic
时间:2015-02-27
Altera公司昨天开始发售其第二代SoC系列,进一步巩固了在SoC FPGA产品上的地位。Arria? 10 SoC是业界在20 nm FPGA架构上结合了ARM?处理器的可编程器件。与前一代SoC FPGA相比,Arria 10 SoC进行了全面的改进,支持实现性能更好、功耗更低、功能更丰富的嵌入式系统。Altera将在德国纽伦堡举行的嵌入式世界2015大会上展示其基于SoC的解决方案,包括业界的20 nm SoC FPGA。
Altera的SoC产品市场资深总监Chris Balough评论说:“客户对28nm SoC系列显示了极大的兴趣,因此,Altera致力于实现SoC FPGA器件全面发展路线图,现在,我们的第二代20nm SoC FPGA兑现了这一承诺。我们非常高兴把批样片交付给早期客户,他们信赖Altera在这一新兴器件上的承诺,也相信我们在这方面的优势。”
已经认识到SoC FPGA价值所在的嵌入式开发人员会通过Altera进行移植,以增强他们的下一代系统。Arria 10 SoC与Altera以前的28 nm SoC产品系列完全软件兼容,几代产品之间实现了无缝软件移植。与前几代产品相比,Arria 10 SoC性能提高了50%,功耗降低了40%。Altera的SoC系列产品还包括了具有64位四核ARM Cortex-A53处理器的第三代14 nm Stratix? 10 SoC,满足了嵌入式开发人员对高性能和高功效的要求。
Altera SoC FPGA在硬件和软件上突出了单芯片产品的优势,支持实现更智能的嵌入式系统。ARM处理器与FPGA架构相结合,减小了功耗、成本和电路板面积,进一步增强了系统价值。Arria 10 SoC优化满足了下一代嵌入式应用的性能、功耗、安全和成本要求,包括无线基础设施、固网通信、计算机和存储,以及广播设备等。
供货信息
目前向部分早期试用客户发售Arria 10 SoC样片。关于交付时间和价格信息,请联系您当地的Altera销售代表。客户可以使用Quartus II软件和Altera SoC嵌入式设计套装,开始其Arria 10 SoC设计,这一套装包括了Altera版ARM Development Studio (DS-5™)工具包。