按照官方路线图,英特尔(Intel)将在今年年中先后发布Broadwell-K、Skylake-S。二者都是14nm工艺,前者面向超频玩家,后者针对主流用户,分而治之。
不过现在有坏消息传来。作为Broadwell家族在桌面上的存在,Broadwell-K被曝存在过热问题,原本设定的65W热设计功耗已经无法做到,高频率下将达到88W左右,事实上某个新型号已经定在了95W。
据说问题源自Broadwell架构本身,但也不能说是设计缺陷,出现这种情况据说并不意外。
至于新的14nm工艺是不是也有责任,目前尚不确认,反正22nm刚诞生的时候就惹了不少麻烦,导致处理器温度很容易过高,与此惊人的相似。
其实,Intel桌面处理器的高端型号一直都在90W左右,这次突然要降低到65W,本来是个大大的惊喜,结果又回去了。
按理说,90W左右并非不能接受,尤其是爱超频的一般都不在乎功耗,但这一次显然不仅仅是高功耗的问题,更何况功耗高了就意味着超频能力的下降。
据称,Intel高层目前正在讨论是否彻底取消Broadwell-K。
考虑到问题的根源性,恐怕再花时间也是不可能彻底解决的,而且不经济,所以取消的可能性还是极高的。
麻烦是,我们还没有听说过Skylake-K的消息。虽然说主流版都有了,超频版应该不是问题,但现在看来,如果你喜欢超频,必须再等更长的时间才有新玩意儿了。
哦对了,还有计划明年初诞生的新发烧平台Broadwell-E,预定还是140W的它是否也会遭遇过热的麻烦?