来源:EEFOCUS
时间:2015-01-23
根据国外媒体报道,韩国电子巨头三星近日已经开始大规模量产全球首款20纳米的 8Gb GDDR5显卡内存元件。此次推出的8Gb GDDR5显卡内存,与4Gb GDDR5(数据传输速率为7Gbps)相比,在容量和速度上都有飞跃性的提高。单颗容量8Gb,数据传输速率8Gbps,目前已经达到了业内水准。
显卡内存主要用于处理视频和图像数据,速度比一般DRAM芯片快数倍以上。随着近来3D游戏和超高画质视频的普及,市场对大容量高性能显卡内存的需求也日益上升。
这一次三星开始批量生产的8Gb GDDR5显存满足笔记本2GB显存时只需要两颗芯片,因此与单颗容量为4Gb的显存相比,所占的芯片面积缩小一半,便于设计更为轻巧的超薄笔记本。此外,8Gb GDDR5显存高效的数据处理性能,不仅能提升显示器的分辨率,并且通过缩短运算时间缩减系统能耗。
“我们期望新推出的8Gb GDDR5显存,可以为游戏机和笔记本电脑厂家提供的显存解决方案。今后,我们将继续扩大20纳米DRAM产品的生产规模,满足全球客户不断增长的需求,并进一步推进高端内存市场的发展。”三星电子存储芯片销售及市场营销执行副总裁Joo Sun Choi表示。
三星还表示,未来除了这种8Gb的超大容量产品之外,还将面向市场推出同样20纳米工艺的6Gb和4Gb版本,满足消费者的需求并且提高市场占有率。