来源:EEFOCUS
时间:2015-01-15
信息技术研究和顾问公司Gartner近日发布初步统计结果,2014年全球半导体总营收为3398亿美元,与2013年的3150亿美元相比增长了 7.9%。前25大半导体厂商合并营收增长率为11.7%,优于该产业的整体表现。前25大厂商占整体市场营收的72.1%,比2013年的69.7%更多。
Gartner研究副总裁AndrewNorwood表示:“就群体来看,DRAM厂商的表现胜过半导体产业的其他厂商。这一趋势始于2013年DRAM 市场因供给减少及价格回稳双重因素而蓬勃发展并持续至今,2014年营收也因而增长了31.7%。有别于2013年的一些重要类型的设备营收均出现下滑,例如:专用集成电路(ASIC)、离散元件与微元件等,2014年所有类型的设备均实现增长,内存市场尤为出色,在2014年增长了16.9%。若将内存营收排除,则该市场其余部分的增长率为5.4%,仍大幅优于2013年的0.8%。
2014年英特尔在连续数年衰退之后终于触底反弹,实现了4.6%的增长。该公司在2014年对自身进行重组,重新划分为五大事业部,其中数据中心事业部仍是该公司稳健的单位。英特尔如无意外可达成其2014年4000万平板处理器出货量的目标,但这些处理器均以极大的折扣价格作为诱导因素。在PC方面,英特尔依然继续蚕食AMD的市场份额。Gartner预测,英特尔的笔记本与台式机的出货量将比2013年更大。英特尔已经连续23年蝉联市场占有率,2014年亦取得了15.0%的半导体市场,但与2011年的巅峰时期(16.5%)相比仍略显逊色。
Norwood表示:“我们见到传统PC产量在2013年下滑10.1%之后,2014年重新开始增长。智能手机市场表现依然稳健,尽管市场热点已明显从高端机型转移至实用机型与基本款,但产量仍增长约34%,仅略低于2013年的39.5%。不过,平板电脑产量与2013年相比却大幅减少。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。