• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

奥迪在量产车中选用Altera SoC FPGA

来源:EEWORLD
时间:2015-01-07

分享至:

    Altera和TTTech为奥迪的自动驾驶汽车技术提供业界的ADAS解决方案 。

    2015年1月6号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,奥迪的高级辅助驾驶系统(ADAS)选用其SoC现场可编程门阵列(FPGA),实现量产。奥迪是自动驾驶汽车技术的者,奥地利高科技公司TTTech则是奥迪中央辅助驾驶控制单元zFAS的核心开发合作伙伴,他们选择了Altera® Cyclone® V SoC FPGA帮助提高其系统性能,突出奥迪在导航驾驶和驻车方面的优势,而这些是专用标准产品(ASSP)解决方案无法实现的。

    Altera的Cyclone V SoC FPGA结合了可编程逻辑和双核ARM Cortex-A9处理器,支持ADAS平台设计人员在其产品中定制实现硬件和软件。这种组合为ADAS设计中常用的加速算法提供了功能强大的构建模块。奥迪的zFAS控制单元是业界款全中央式ADAS模组,在一个单元中处理所有自动驾驶功能,这与其他多个模组分布在汽车中的体系结构完全不同。在zFAS中,Altera的FPGA为传感器融合提供了性能非常关键的功能,结合汽车中多个传感器的数据,实现非常可靠的目标探测和确定性以太网通信功能,在汽车中传送宽带数据。

适用于下一代ADAS的确定性以太网IP

    TTTech业界的确定性以太网IP解决方案满足了下一代ADAS应用越来越高的带宽和软件集成需求。为半自治操作开发的安全平台结合了高性能计算和功能安全,加速了软件集成。TTTech的TTEthernet® IP、软件集成和安全平台集成在Altera的FPGA中,为下一代ADAS系统提供了高效、可扩展的高性能解决方案。 

     奥迪公司电子执行副总裁Ricky Hudi说:“Altera是zFAS的关键成员,我们非常先进的高性能中央辅助驾驶控制单元支持汽车探测并及时对道路上的情况做出反应。与TTTech、Altera、NVIDIA以及我们的其他合作伙伴一起,我们提供了导航驾驶功能,客户会对奥迪全功能汽车的性能和安全有全新的体验。”

    TTTech创始人兼执行董事博士Stefan Poledna评论说:“Altera的SoC FPGA集成了灵活的架构和CPU,使我们能够为奥迪交付前沿的通信安全功能,以及经过全面加速而且非常鲁棒的集成软件,帮助他们实现可视化导航驾驶。FPGA非常适合管理这类复杂的计算和网络功能。这一直是经济可行的低功耗解决方案。”

    Altera业务部资深副总裁兼总经理Jeff Waters说:“奥迪一直在全中央式ADAS体系结构方面处于地位。Altera非常高兴能够为奥迪前沿的‘导航驾驶’视觉功能提供支撑技术,结合创新的方法实现安全功能,为客户带来全新的驾驶体验。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻