来源:驱动之家
时间:2015-01-05
软件开源很常见,但是你见过硬件开源吗?国内也有。据了解,龙芯俱乐部和广州龙芯经过3个版本的研发,龙芯1C开源主板已经调试成功,可以顺利启动Linux系统了。
开源龙芯主板是一款以开源方式推广的龙芯嵌入式主板,在和“树莓派”(Raspberry Pi)一样尺寸的小电路板上(火柴盒大小)集成了龙芯1C SOC处理器、RTC时钟等主要部件,以及RJ-45、USB、串口(多12路)、SPI、PWM、CAN、SD卡等各种扩展接口,可以运行嵌入式 Linux系统,实现网络应用。
龙芯1C是基于LS232 IP内核的比单芯片系统,适合各种嵌入式应用,而且采用QFP封装,芯片引脚外露,硬件工程师可以自行手工焊接,不用机器贴片。
如果需要更多接口,还可以通过双排插接扩展板引出,包括Arduino、Microduino、XBee等扩展模块。
无线网络方面支持蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、GPS、北斗、GPRS、NFC等等,可用于智能家居无线网关、3D网络打印机、网络摄像头、网络数码相框等。
开源龙芯主板主要面向龙芯爱好者、学生、创客、嵌入式开发者,可用于网络通讯、物联网、智能控制、嵌入式教学领域。
对比现有的Raspberry Pi、Arduino,龙芯开源主板在实现网络摄像头、接入互联网、无线网关等功能方面的总体成本更低,有利于普及推广,适合创客和教育教学使用,也可以作为智能硬件创业团队的原型开发板。
由于是开源的不受限制,该主板的设计不存在版权制约,PCB设计、软件代码都将全部开放,毫无保留,任何个人和单位都可以随意使用和再发布。
目前,开源龙芯主板项目已经和国内开源硬件3D打印团队熔普三维进行合作,推广采用开源龙芯主板的龙芯3D打印机方案,还与国内物联网平台合作,联网即可自动接入物联网数据中心,实现远程数据采集和远程控制等功能。
龙芯俱乐部还将在2015年启动多个基于开源龙芯主板的开源硬件示范项目,以展示龙芯1C的能力,如网络类的龙芯无线家庭网关、工控类的龙芯3D打印机、人机类的龙芯网络数码相框等等。
背景就是开放的PCB电路设计图
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。