来源:EEWORLD
时间:2014-12-30
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出自身的TLC271可编程运算放大器系列 。新产品提供偏置选择模式,在功耗和交流电性能之间取得更好的平衡,从而满足以电池供电的消费性和工业产品的特定要求。
这款器件的低偏置模式能降低功耗,因而可延长电池寿命;中高偏置模式则逐步改善运算放大器的交流电性能。这些偏置模式还可以灵活转变,让器件能够由省电模式的闲置状态转为预设的高性能模式,以回应应用的需求。
Diodes推出TLC271L组件搭配采用了SO-8封装的TLC271。这个固定的金属掩膜板选项去除了偏置选择引脚,并能在低偏置省电模式下连续工作。
TLC271在降至10µA的供电电流及3V的电源电压下工作,因而适合多种正锂离子电池及节能的微控制器电源。该运算放大器配备高达16V的完整轨到轨 (rail-to-rail) 输出摆幅,能够为低压应用提供优化的输出范围。
新产品提供超高的输入阻抗及低偏置电流,加上可靠的通用模式和电源电压抑制能力,成为高性能电路设计直接替代器件的理想之选。
TLC271提供商业级 (0ºC到+70ºC) 及工业级 (-40ºC到+125ºC) 两种工作温度范围选择。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。