• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔、IBM、微软、黑莓将重新执掌下一次半导体浪潮?

来源:EEFOCUS
时间:2014-12-26

分享至:

对下一代半导体产业浪潮的革新者而言,物联网究竟意味着什么?

纵观之前几次半导体经济的发展曲线,同时根据“创造性破坏”的学说理论,我们可以找出这一次浪潮的发展规律,并推测出谁将成为这次浪潮的新领导人。

观察过去七十年的发展过程,看起来可能移动市场上的顶尖半导体企业会自然的引领这次到物联网的过渡。不过各种论调和资本的暗涌意味着可能会发生完全不同的情况。创新浪潮的出现早期是由半导体技术决定的,但后期更多得由被市场采纳和渗透的速度来决定-社会经济效应。随着话语权和领导权的转换,人们还可以看到这个曲线变化的征兆。


这个半导体创新曲线看似像一条时间跨度很长的完整曲线,其实它是由若干条短曲线组成。这些曲线的组成衔接构成了一种新的视角。有观察家对这些曲线进行了更改,建立图形版本,展示了由半导体驱动的近代技术变革的时间表。


标为“社会化媒体”的后一波浪潮非常有趣。许多新型的硅谷公司通过尽量减少基础设施和硬件开发,专注于软件并利用移动端用户作为内容提供商,变得有名有钱。以台积电为先锋的无晶圆厂革命,造就了智能手机和平板电脑的大鸣大放,成功掀起了社会化媒体浪潮。

如果物联网不是下一个创新浪潮的话,那我们的麻烦可就大了。从新的投资和收购来看,个人电脑、互联网和社会化媒体的能量已经消耗殆尽。一旦亚洲市场也饱和了,这些技术就真的普及到每一个个人了。PC谢幕,伪装成PC平板二合一的形式,利用人们更新换代的需求和平板电脑用户寻求更大的处理性能的需要,这样可以支撑一段时间,但并不具备一次创新浪潮所需的足够动力。

我更愿意相信我们正处在由传感器、大数据、云计算基础架构、开源软件以及制造商的行动所造就的物联网浪潮的前期形成阶段。风险投资和资助者正在刮地三尺寻找下一个“大事件”,但到目前为止,仍只是在吹捧一些小众市场。上个创新浪潮的弄潮儿们发现他们同样撞上了失速墙,因为这次进击物联网浪潮的公司更小,更不起眼。

这里要泼一下冷水。犹他州大学的Chris Wasden近提到:移动领域的巨头苹果、谷歌、三星长期领跑物联网的可能性几乎为零。

他是对的。在这些创新浪潮里查究一下领头羊位置的硅谷公司,会发现能够在连续两次的创新浪潮里都占据制高点的公司非常罕见。在国防工业时代和小规模逻辑时代的那些公司跑哪儿去了?德州仪器是它们之中有名的,在收购国家半导体之后壮大了起来。苹果有过持续的辉煌,在塑造PC市场的进程中出了一臂之力,但没有上升到一个占主导地位的市场份额,它的重生和辉煌主要是在后PC时代。英特尔和微软也很接近这种辉煌,它们引领了PC时代,打开了互联网浪潮的大门,但以传统观点衡量的话,在移动/社交浪潮中,他们都落后了。

在业内观察者看来,迄今为止我们没有任何一个公司连续在两次浪潮中保持其地位的实例。然而,这并不意味着没有公司能跨时代保持领导权,在这个创新曲线中走得更远。而且,供应链的重要的实质性变化可能会打破领导权不能连续的历史规律。

在创造性破坏里,保持旁观比试图赶上下一波浪潮去冒险容易得多。有四家公司错过了上一波创新浪潮,如果努力抓住物联网还有机会重建其领导权,它们是英特尔、IBM、黑莓和微软。

虽然很多新闻头条都很夸张,如“英特尔退出移动市场”和“英特尔不会退出移动市场”,重点是英特尔迄今为止在移动市场上的投资确实徒劳无功。不太明显的是英特尔如何追求自己的创造性破坏形式,围绕物联网调整整个公司(而不仅仅是一个部门)。Daniel Nenni传给我一份英特尔关于物联网的投资者报告,报告里有这张幻灯片,显示了每个经理的责任范围。


英特尔决心凭借其处理器技术投资涵盖物联网所有三个层次:终端、网关和基础设施。他们收购Wind River,支持Android、Linux和如工业互联网联盟、开放互连联盟等其他开源组织,使他们在物联网领域占据独一无二的版图。

与此同时,GLOBALFOUNDRIES并购了IBM的晶圆厂事业部门后,接管了很多公司的半导体业务。苹果转向ARM架构之后,给Power架构带来釜底抽薪式的打击,Applied Micro公司也开始在ARM内核上下注,Avago收购了LSI,这样一来,飞思卡尔就成为Power.org后一个有分量的硅成员了。

IBM现在的核心业务是云平台。Bluemix是一个庞大的平台即服务项目,它不仅仅是一个操作系统叠加上一堆服务器,相反,它具有建立和运行应用程序的完整能力。在Bluemix背后是IBM的物联网基础设施,它提供了通过MQTT摄取设备数据的一种方法,它给IBM进行分析和判断提供了强有力的支撑,这对从数十亿计的传感器中提取有价值的数据而言非常关键。

说黑莓错过了社交浪潮似乎很奇怪,是它一手打造了手机邮箱市场,并建立了安全的基础设施。不过他们可能会成就物联网浪潮中的一个从赤贫到暴富再到赤贫再到暴富的有趣故事。它们收购了QNX,然后坚持不懈得向“连接汽车”发力,终于赢得了回报,近抢到了福特这个大客户。再次,我们看到了整个公司针对物联网进行全面调整的案例,这次他们以离子计划部署物联网市场。

潜伏在角落里的还有微软。他们深陷在创造性破坏的泥淖中,随着个人电脑和互联网市场被渗透,微软面临数十亿美元的营收损失,而且从公司现有资产看,他们很难进行彻底重组。我们现在还不知道Windows 10对物联网的真实价值,或许到2015年某个时间点微软公布其整体战略时我们才能略知一二。另外,对ARM架构的支持、对更小器件的裁剪适应性和与开源产品竞争的能力都至关重要。

ARM可能是这个模式的例外。这家公司以有利于自己的方式操纵半导体供应链和商业模式。得益于来自多家MCU厂商的支持,ARM在传感器领域也有很大的发力空间,并可以借着这种优势继续在物联网浪潮中呼风唤雨。它们的成功以及EDA和IP领域的进步,招致了来自所有领域的竞争-GPU/DSP/FPGA、其它MCU和SoC内核。它们想在物联网市场复制在移动市场上占据95%的份额的机会微乎其微。

苹果和谷歌也对它们的供应链进行了调整,但都发现物联网这个壁垒比预期的难以攻克得多。在所有的事物都必须协同工作的环境中,苹果显然高度封闭,而谷歌也对隐私性比较抗拒。他们对物联网领域的成功都有自己的衡量标准,但长期占据主导地位却不大可能。一个可能有效的方式是剥离出单独的物联网部门,比如 Nest是由苹果公司的iPod 之父按照苹果模式建立的,后来被谷歌收购,终可能还会成为独立的公司。

还有一种看法是,物联网将成为创业的沃土。肯定会赚到钱,但想保持充足的后劲就需要解决更大的问题了。大多数创业公司昙花一现,解决了一个技术问题然后迅速套现,如果一家小公司可以在社会经济上产生较大的进步,那他们便可以巩固在物联网的领导地位。

从Kurt Sutter那里套用一句话:“历史不会说谎”。历史记录了这些响亮的名字,ARM就开了个好头,我们可能会看到全新的公司名称闪亮出现并在物联网市场上赢得声望。英特尔、IBM、黑莓和微软的未来取决于他们这几年的规划,以及针对物联网进行的大规模重组力度。一旦,随着行业路线和方案的成熟,物联网的开始日渐清晰,便会掀起创造性破坏的浪潮,当事者也将被迫重新评估并针对下一个周期进行重新调整。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻