来源:EEWORLD
时间:2014-12-22
Arria 10 FPGA和SoC的2,666 Mbps DDR4存储器接口适用于大数据量应用。
2014年12月19号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布,在硅片中演示了DDR4存储器接口,其工作速率是业界的2,666 Mbps。Altera的Arria® 10 FPGA和SoC是目前业界能够支持这一速率DDR4存储器的FPGA,存储器性能比前一代FPGA提高了43%,比竞争20 nm FPGA高出10%。硬件设计人员现在可以使用的Quartus® II软件v14.1,在Arria 10 FPGA和SoC设计中实现2,666 Mbps DDR4存储器数据速率。视频演示表明,鲁棒的存储器接口能够工作在2,666 Mbps,并具有一定的余量。
Arria 10 FPGA和SoC是业界性能好的20 nm FPGA和SoC件,比竞争解决方案高出一个速率等级。在业界性能好的DDR4存储器的支持下,通信、计算和存储以及视频处理应用能够以高性价比和低功耗的方式在系统中实现宽带存储器。Arria 10 FPGA和SoC存储器接口支持当今前沿的高速存储器,包括HMC、DDR4、DDR3、LPDDR3、RLDRAM3和QDR-IV/ -II+ Xtreme/ -II+/ -II。
Altera公司中端产品高级经理Raj Patel说:“我们规划设计了Arria 10 FPGA和SoC中的外部存储器接口,为硬件设计人员实现器件数据传输提供了使用方便的高性能方法。提供业界数据速率快的DDR4,我们满足了客户数据量大幅度增长导致的越来越高的系统需求。”
Arria 10 FPGA和SoC在FPGA中集成了完整的物理接口和存储器控制器,简化了含有DDR4存储器的系统的开发。存储器接口在FPGA架构中以硬件方式实现,比软件实现方式的性能更高,带宽更大,功耗更低。此外,硬核存储器接口和控制器避免了设计人员使用逻辑资源来构建DDR4存储器接口。
Altera的Quartus II软件v14.1包括DDR4 PHY向导和控制器知识产权(IP),自动适应各种存储器供应商的DIMM,进一步简化了高性能存储器接口设计。
供货信息
Altera目前发售Arria 10 FPGA工程样片。的Quartus II软件v14.1为Arria 10 FPGA和SoC提供扩展支持。