随着社会的发展进步,传统的圆桌会议已远远不能满足人们的需求,所以视频会议应运而生。而视频会议毕竟是近些年的新兴产物,是否能让人们从心底接受,是否能真正给给人们带来便利与享受,成为了值得关心的问题。视频的清晰度、卡顿现象等等都会影响人们的使用感受,很可能导致开会的过程中还没有进入会议正题就被繁琐难用的会议设备搞的头大恼火。为了提升使用感受,华为致力于开发一款能给人们带来极致体验的设备,这就是我们所要介绍的"高富帅"产品--MCU9600系列产品。
MCU是视频会议系统的核心部分,为用户提供群组会议、多组会议的连接服务。而传统的MCU正面临着几大挑战,归结为以下几点:
首先,传统MCU要求参加会议的会场必须满足视频协议、速率、视频格式一致。而当今社会,人们通常会在世界各地各个会场接入会议,很难做到所有会场的协议、速率等都一致,并且随着移动办公的流行,人们通常喜欢拿手机、PAD办公甚至开会,那么传统的MCU就已经不能满足人们这种需求了。
其次,传统MCU会议中每个会场只能看相同的会议多画面,不能满足每个会场用户任意观看自己多画面的需求,这样就给人们带来了较差的会议体验。
后,在同一会议中,当一个会场的网络存在丢包时,传统MCU的工作模式就会不断给这个会场重发关键帧,这会引起其他视频源相同会场的图像卡顿,可谓是"一条鱼腥了一锅粥",这对会议效果影响很大。
如此多的缺陷给人们带来的体验实在太差,而本文所要介绍的MCU9600系列产品可以为人们带来极致会议体验,让原本枯燥无味的会议变成一种娱乐式的享受。
1. 任意会场随心接入
华为MCU9600系列产品依托强大的硬件平台,对于每个与会终端单独分配资源进行处理,这样不管您的会场是什么清晰度、什么带宽,甚至是手机都可以随时随地方便地接入会议中。并且,每个会场显示的画面都是匹配此会场情况的画面。这样一来,人们不论是在公司办公,或者是在外出差,都可以轻松开会,随时沟通。从此,原本枯燥的圆桌会议或是令人恼火、清晰度差、会场要求高的视频会议就可以摇身一变,变成人们工作生活中的乐趣了。
2.告别"一条鱼腥了一锅粥"
前文提到,传统MCU在遇到网络丢包时,会引起相同视频源会场的卡顿。而如今,在同一会议中, MCU9600系列产品会对每个会场终端单独进行处理,所以当一个会场的网络存在丢包时并请求重发时,MCU不会向所有会场重发,从而保证其他会场不会受此会场丢包的干扰,保证了会议的顺利进行。
3. 为您提高投资回报率
华为MCU9600系列产品支持灵活的端口分配。举例来说:一台MCU的能力为8路1080P30会场,那么这台MCU可以接入4路1080P60会场;也可以接入16路720P30会场;还可以接入4路1080P30+8路720P30的会场。这种端口的换算机制给人们带来了一份投资、几份回报。
4. 随时随地轻松入会
传统的视频会议召开方式很麻烦,通常需要后台有技术人员去呼叫会场,这样人们使用视频会议在带来方便的同时也带来了负担。如何做到零负担,让没有技术基础的人也能轻松开会呢?华为MCU9600系列产品提供全类型的Ad hoc会议支持,您只需要通过终端遥控器或者PAD呼叫一串数字,即可方便的实现会议的召开或创建,使得会议的呼叫变得像电话的呼叫一样简单易用。
5. 轻松实现数据共享
开会的时候人们通常希望共享辅流,也就是发送文档、视频给其他与会的人员,从而更方便地沟通交流。而有些会场如桌面软终端、手机软终端本身没有辅流能力,但是通过华为MCU9600系列产品,没有辅流能力的终端会以辅流代替主流的方式,用主流通道来传输辅流,从而充分保证了任何类型、任何能力的终端都可以共享辅流数据,为人们的会议提供了更便捷更舒心的服务。
6. 想看谁就看谁
俗话说"萝卜青菜各有所爱",在视频会议中,不同会场的人希望看到多画面都是不一样的。传统的模式里, MCU指定看谁就看谁,每个会场观看到的多画面都是一致的,这种模式显得有些没有"人情味"。而有了MCU9600系列产品,不同会场的人可以根据自己的需求选择选择想观看的多画面,真正做到观您所想。
综上所述,MCU9600系列产品可以给您带来高大上的视频感受,助您完成从"屌丝"视频会议到"高富帅"视频会议的华丽逆袭,从此枯燥的会议变成一种享受!