来源:cnbeta
时间:2014-12-16
时间一晃又到了2014年的12月份,在辛苦工作了一年之后,大家都在等待着合家团圆,而IT行业也在酝酿着新的一年的改变。的消息是,AMD公司的“Red Team”披露了其明年的APU和GPU规划,其中引人注意的,自然是制程工艺的转变。然而外媒也指出,AMD的16纳米FinFET设计在2015年登陆主流市场并无望。
AMD首席技术官Mark Papermaster表示:“我公司的FinFET设计已经起步,但我们并不会是任何前沿技术的首个使用者”。换言之,我们可能要等到2016年才会盼到16nm FinFET工艺的量产。
当然,这话不难理解——因为AMD的产品尚未实现20nm工艺,所以更别提直接跳到16nm了。稍显安慰的是,在GPU工艺方面,该公司的主要竞争对手Nvidia也暂未实现20nm工艺。
此外,目前业内许多SoC产品也仍基于28nm制程打造。不过我们还是希望AMD能够努力一把,至少不要被苹果、英特尔和高通甩得太远。
此前,Mark Papermaster曾强调AMD将于2015年发布28nm和20nm产品。遗憾的是,该公司并没有透露传说中的Caribbean Islands GPU或新版Carrizo APU的任何规格。
我们只听说“Carrizo经过了非常给力的优化,带来了非常好GPU和图形性能”,并且该周期主要针对设计属性,而非纳米制程方面的跃进。
目前看来,Carrizo或将仍采用28nm工艺,而Caribbean Islands则有望吃上20nm。
背景资料:
FinFET即“鳍式场效晶体管”的英文简称,它是一种新的互补式金氧半导体(CMOS)晶体管。闸长已可小于25纳米。该项技术的发明人是加州大学伯克利分校的胡正明教授。