来源:eefocus
时间:2014-12-12
周二上午10点贾跃亭发的微博,充斥着一股low的气息。请宽恕我直白的表达,但我觉得那说辞跟阿里巴巴联合上汽做互联网汽车一样浮夸。老板刚回国、公司刚复牌、毫无征兆,就这么宣布了SEE计划,让我想起了一句话:步子大了,容易扯着蛋。
话说,今年受Tesla之风影响,很多互联网公司都故意或有意地要跟电动汽车沾沾边。小米被谣传要做电动车,当然这点人家自己没承认;乐视也被谣传过,说实话我当时根本不信;汽车之家的李想宣布也要造电动车。此外,还有很多意图造电动车的创业团队,这里面有的拿到了天使投资、已经开始拆解Tesla;有的开了个牛逼的发布会就没下文了;有的只是拉了个微信群,然后就没有然后了。
请再次宽恕我直截了当的性格。对于乐视造电动车一事,可以从这家公司自吹自擂的“乐视生态垂直整合的成功模式”来解说一番,同时可以结合史无前例的案例Tesla Motors来对比。下面,我们讨论下乐视造电动车这事究竟靠不靠谱?
我要从贾跃亭发的微博逐字逐句说起。首先说什么是“乐视生态垂直整合的成功模式”?说实话我不知道。视频内容+云服务+硬件?——如果可以这么从产品角度粗浅理解的话。那么这个模式怎么来“定义”电动汽车?意思是智能电动汽车生态系统,也就是乐视SEE计划,也会有内容+云端+硬件的组合?
如果是这样来套用做视频站点的框架,那么这个模式就是废话。因为在汽车领域,内容(即App)、云服务,以及硬件(汽车本身)都已经有先行者了。除了Tesla这个明显的例子外,观致、奇瑞、福特等也都在大力推广自己所谓的汽车生态系统。
问题是,乐视要造电动车可以,要打造独一无二的“互联网智能汽车”模式也可以。你能不能先从目前汽车、电动车产品存在的痛点出发,先着力去更新现有的技术不足。比如,大家都觉得导航很烂,都觉得汽车与手机的蓝牙互联很复杂,这些你能不能改善下?而不是,上来就谈互联网智能生态系统,以及PM2.5。一听就让人觉得很遥远。即便是Tesla,也没有拿空气质量说事(当然它确实拿环保说事了);即便是沃尔沃,也更关注的是车内的空气质量。乐视,则立刻把目光瞄准了“解决城市雾霾及交通拥堵”。这些问题你得跟政府去聊啊,当然贾总有这个资格。
我想说的是,互联网智能汽车,与电动汽车之间没有绝对的相关性。即便你是做一辆普通汽车,也可以打造成互联网智能化的。乐视作为一家互联网公司,具备技术开发能力和内容资源,完全可以去搞一个车联网服务来颠覆现有的这些体验很差的车机设备。所以,贾跃亭口中的互联网智能电动汽车,其实是两条道路合在一起了:首先乐视要造的是电动汽车,其次乐视要做的是互联网智能的汽车。这两个领域,能搞定一个就不错,乐视选择了双管齐下。
然后是“完全自主研发”。从零开始?那肯定不明智。即便是Tesla,也不是从零开始的。在Tesla Motors成立之前,他们已经由AC Propulsion这家公司的技术作为基础,而后借助莲花Elise的底盘生产了辆Tesla Roadster。之后Tesla的生产线也是直接有丰田-通用的NUMMI工厂改建的。Tesla自己解决的,真正所谓的自主技术,其实只有两大部分:一是电源管理系统,二是操作系统。
顺便提一句,Tesla的电动机其实是集成的台湾一家供应商的产品。当年代Tesla Roadster问世时,Tesla的车载系统也是外包的。现在的Model S,90%以上的零部件全部是采购来的:比如那个怀挡就是奔驰的产品。对乐视来说,一定要在电机、电控以及电池方面,有“一技之长”才算可以。
Tesla融到的钱,既花在了电池、电源管理系统的研发上,因为没有企业研发过85kW·h容量的动力电池;又花在了车载系统、总线结构的研发上,因为没有企业基于Linux做过如此复杂、需要Tegra 3才能满足计算需求的17寸大屏操作系统,也没有研发过电动汽车的完整的CAN总线结构(Tesla总线一部分是以太网总线)。乐视既然说自己造的是互联网智能汽车,那也要有钱花在这些层面啊。不是自主研发吗?
所以,贾跃亭这个“自主研发”真是很模糊的表述。你是要自己设计车架、车形、电池、电机,然后自己搭建生产线吗?然后自己研发车载系统?还是像某家前装车机制造商那样,找个主机厂合作生产。
再拿Tesla来对比下。这家公司是全球一家纯粹从电动汽车整车制造起家的公司,也是目前一家扩张到全球的豪华纯电动汽车制造商。它是怎么做起来的?一个字:钱。
2003年成立,Tesla一共进行了n轮融资,共筹集了约15亿美元(之前计算过现在记不太清了),其中美国能源部批给了9亿多美元的政府贷款(没花完)。在2010年的时候,Tesla还通过上市进行了公开的资金募集,这才让其顺利在2012年推出款真正意义上的自主电动车产品Model S。10年时间,10亿美元,造就了Tesla。乐视打算做几年?
汽车是个规模化的产品,一定要有量才能保证持续性。电动车更是存在诸多问题,如电池续航、成本、安全性等。所以Tesla在成立10年后,选择孤注一掷建立Gigafactory超级电池工厂来进一步缩减电池成本,为其将来大规模投入市场的消费级车型铺路。这些乐视都是不可回避的问题。
后,话题回到很俗套的层面来。你造车就造车呗,牛逼能别吹这么大么?看你写的那微博文案就来气。先做出来再说。